・ロボットで自動化したい
・ロボットを使ったシステムの電動化を進めたい
・今使っているシステムをより効率化したい
とお考えの方、圧倒的な把持力を誇るロボットハンドをご紹介いたします。
ぜひNBKブースにお越しください!
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
会期 | 2021年10月27日(水)~29日(金)
時間 | 10:00~17:00
会場 | 第1展示館 小間番号 23-50
主催 | RX Japan株式会社
展示会サイト |https://www.robodex-nagoya.jp/ja-jp.html
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
電動なのに把持力1,800N!小型・軽量・高把持力「電動ロボットハンド」
自動化推進のためのAGV導入や、サイクルタイム短縮のためのロボット導入を検討した際に、
「ロボットの選定はできたのに、把持力を満足するロボットハンドが見つからない・・・」
と電動化をあきらめてしまった経験はございませんか?
そのような電動化の課題を解決するNBKの電動ロボットハンドをご紹介します!
https://www.nbk1560.com/resources/handling_technology/article/electric-gripper/
最大3,000万サイクルメンテナンスフリー*!高剛性・高IP性能「空気圧ロボットハンド」
・メンテナンス不要で3,000万サイクル使用
・スティールリニアガイド採用で高剛性・長寿命
・ダブルリップシールが高い防塵・防水性能を発揮
粉塵や飛沫のかかる環境、メンテナンスの省力化に最適です。
*ご使用条件により異なります。
https://www.nbk1560.com/resources/handling_technology/article/pneumatic-gripper/
Oリング組みつけユニット
Oリング組みつけを自動化できます!
・最大500万サイクル、メンテナンスが不要です。
・外径組みつけ用(3サイズ)、内径組みつけ用(1サイズ)の2タイプをラインアップ
・外径組みつけ用は内径4~150mmのOリングに対応しています。
・内径組みつけ用はOリングの線径により適用Oリング径が異なります。
https://www.nbk1560.com/resources/handling_technology/article/issue-o-ring-assembly-work/
ワーク把持しながら反転できる!「スイベルジョー」
ワークを把持したまま反転が可能に!
反転装置が不要になるため、スペースや設計の手間が省けます。
https://www.nbk1560.com/resources/handling_technology/article/issue-flip-the-work-while-holding/
その他にも、手回しハンドルによる位置決めを自動化する「ハンドル自動化ユニット」、現場の作業環境や装置の稼働状況監視・制御を手軽に実現する「クラウド型遠隔監視システムezeio(イージー・アイ・オー)」もご覧いただけます!
手回しハンドルによる位置決めを自動化する「ハンドル自動化ユニット」
https://www.nbk1560.com/products/mechatronics/positioning_unit/contents/feature/
遠隔監視・制御を手軽に!「クラウド型遠隔監視システムezeio(イージー・アイ・オー)」
https://www.nbk1560.com/resources/mechatronics/article/ezeio-about/