生活・文化用品/鋳物工芸品|新商品
pigrillを発売しました。
低重心鋳鉄おもりを発売しました。
ミニチュア燈籠を発売しました。
2026年07月10日
特殊ねじ |新商品
フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)を発売しました。
2026年06月30日
工場設備用部品 |新商品
クランプスタンドを発売しました。
ロックピンを発売しました。
PEEK製の樹脂ねじに新サイズを追加しました。
長穴用座金組込み六角穴付きボルト(大径平座金)を発売しました。
2026年05月26日
L型のモータブラケットを発売しました。
2026年05月01日
アルミフレームスタンドを発売しました。
Almaを発売しました。
斜め締め防止ねじを発売しました。
2026年04月01日
18リットル缶キャリー - 一斗缶用を発売しました。
緊締具を発売しました。
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
2024年06月25日
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
加工機へのワークの取りつけ・取りはずしを自動化したい【工作機械】【ロボット】工作機械へのワーク搬入出に最適なグリッパをご紹介します。2026年09月29日 time >
工作機械へのワーク搬入出に最適なグリッパをご紹介します。
2026年09月29日 time >
アクセサリ(ハンドリングツール)ツールチェンジャなどの定番商品だけではなく、Oリング自動組みつけユニットやスイベルジョーなど、他社にはないユニークで高機能なアクセサリを幅広く取り揃えています。2026年09月29日 time >
ツールチェンジャなどの定番商品だけではなく、Oリング自動組みつけユニットやスイベルジョーなど、他社にはないユニークで高機能なアクセサリを幅広く取り揃えています。
ノブとは?種類や特長を解説!設計者のための機械要素部品解説 ノブ編ページです。ノブとは何か、使用するメリット、使用例、種類と特長など、ノブについてわかりやすくご紹介しています。2026年09月29日 time >
設計者のための機械要素部品解説 ノブ編ページです。ノブとは何か、使用するメリット、使用例、種類と特長など、ノブについてわかりやすくご紹介しています。
ロボットをサイズダウンしたい【小型・軽量化】ツールチェンジャを小型化し、ロボットをサイズダウンする事例をご紹介。2026年09月29日 time >
ツールチェンジャを小型化し、ロボットをサイズダウンする事例をご紹介。
協働ロボットハンド(グリッパ)NBKの協働ロボットハンド(グリッパ)は、高把持力、セルフロック機構、360°LED表示が強み。「協調作業」「共存作業」などの、協働ロボットを活用し高い把持力が必要となる作業におすすめなグリッパのご紹介です。2026年09月29日 time >
NBKの協働ロボットハンド(グリッパ)は、高把持力、セルフロック機構、360°LED表示が強み。「協調作業」「共存作業」などの、協働ロボットを活用し高い把持力が必要となる作業におすすめなグリッパのご紹介です。
ツールチェンジャの設計を省力化したい【自動化・ロボット】電源・エア不要で自動脱着できる機械式ツールチェンジャをご紹介。2026年09月29日 time >
電源・エア不要で自動脱着できる機械式ツールチェンジャをご紹介。
ツールチェンジャNBKは3種類のツールチェンジャを取り扱っています。締結・解除のための動力源が不要な「オートツールチェンジャ」、手動での取りつけ・取り外しが可能な「マニュアルタイプ」、空気圧によって締結・解除する「空気圧タイプ」、それぞれの特長や仕様をご紹介します。2026年09月29日 time >
NBKは3種類のツールチェンジャを取り扱っています。締結・解除のための動力源が不要な「オートツールチェンジャ」、手動での取りつけ・取り外しが可能な「マニュアルタイプ」、空気圧によって締結・解除する「空気圧タイプ」、それぞれの特長や仕様をご紹介します。
新ツールチェンジシステム MATCH空気圧・電気などの動力源を必要としないツールチェンジャ。手動でも簡単に取りつけ・取りはずし可能2026年09月29日 time >
空気圧・電気などの動力源を必要としないツールチェンジャ。手動でも簡単に取りつけ・取りはずし可能
オートツールチェンジャ動力源不要!機械式にツールの自動交換を実現するツールチェンジャです。動力源がいらないから小型・軽量・配線不要。オール電動化の実現や、エア接続の手間削減に貢献します。2026年09月29日 time >
動力源不要!機械式にツールの自動交換を実現するツールチェンジャです。動力源がいらないから小型・軽量・配線不要。オール電動化の実現や、エア接続の手間削減に貢献します。
作業中にカムレバーが動いてしまうことを防ぎたい【作業性向上・作業工数削減】回転を防ぐ回り止め用のブラケットをご紹介。2026年09月01日 time >
回転を防ぐ回り止め用のブラケットをご紹介。
2026年09月01日 time >
ワンタッチで簡単に位置決めをしたい【作業性向上・作業工数削減】ボタン操作のみで固定できるブラケットをご紹介。2026年09月01日 time >
ボタン操作のみで固定できるブラケットをご紹介。
装置の異常の見逃しと誤操作を防止したい【安全・予防措置】状態を手元で確認できるLEDつき取っ手と鍵つき取っ手をご紹介。2026年09月01日 time >
状態を手元で確認できるLEDつき取っ手と鍵つき取っ手をご紹介。
スイッチボックスの取りつけによる機械や設備の傷つきを防止したい【省エネ・長寿命】取りつけ面の傷つきを防げるゴムジャケットつきスイッチボックスをご紹介。2026年09月01日 time >
取りつけ面の傷つきを防げるゴムジャケットつきスイッチボックスをご紹介。
駆動源を使わずにツールチェンジしたい【省エネ・長寿命】機械式にツールの自動交換を実現するツールチェンジャをご紹介。2026年09月01日 time >
機械式にツールの自動交換を実現するツールチェンジャをご紹介。
メンテナンス・交換によるロボット稼働停止時間を削減したい【省エネ・長寿命】メンテナンス不要で長期間(最大3,000万サイクル)の使用が可能な空気圧グリッパをご紹介。2026年09月01日 time >
メンテナンス不要で長期間(最大3,000万サイクル)の使用が可能な空気圧グリッパをご紹介。
真空環境でのアウトガス発生を防ぎたい【真空環境】アウトガスの発生が少ない材質・表面処理のねじをご紹介。2026年09月01日 time >
アウトガスの発生が少ない材質・表面処理のねじをご紹介。
新規保存