生活・文化用品/鋳物工芸品|新商品
pigrillを発売しました。
低重心鋳鉄おもりを発売しました。
ミニチュア燈籠を発売しました。
2026年07月10日
特殊ねじ |新商品
フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)を発売しました。
2026年06月30日
工場設備用部品 |新商品
クランプスタンドを発売しました。
ロックピンを発売しました。
PEEK製の樹脂ねじに新サイズを追加しました。
長穴用座金組込み六角穴付きボルト(大径平座金)を発売しました。
2026年05月26日
L型のモータブラケットを発売しました。
2026年05月01日
アルミフレームスタンドを発売しました。
Almaを発売しました。
斜め締め防止ねじを発売しました。
2026年04月01日
18リットル缶キャリー - 一斗缶用を発売しました。
緊締具を発売しました。
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
2024年06月25日
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
ノブとは?種類や特長を解説!設計者のための機械要素部品解説 ノブ編ページです。ノブとは何か、使用するメリット、使用例、種類と特長など、ノブについてわかりやすくご紹介しています。2026年09月29日 time >
設計者のための機械要素部品解説 ノブ編ページです。ノブとは何か、使用するメリット、使用例、種類と特長など、ノブについてわかりやすくご紹介しています。
2026年09月29日 time >
ねじでお困りごとありませんか?その課題、NBKが解決!機械部品の鍋屋バイテック会社(NBK) e-nedzi.com(ネジコム)では、ねじ先端加工や表面処理等、お客様のご使用目的にあった特殊ねじを製作致します。また特殊材質ねじや樹脂ねじ、ゆるみ止めの取り扱いもございます。2026年04月08日 time >
機械部品の鍋屋バイテック会社(NBK) e-nedzi.com(ネジコム)では、ねじ先端加工や表面処理等、お客様のご使用目的にあった特殊ねじを製作致します。また特殊材質ねじや樹脂ねじ、ゆるみ止めの取り扱いもございます。
2026年04月08日 time >
インデックスプランジャとは?特長や選び方を設計者向けに解説!設計者のための機械要素部品解説 インデックスプランジャ編ページです。インデックスプランジャとは何か、使用例、種類と特長など、インデックスプランジャについてわかりやすくご紹介しています。2026年04月01日 time >
設計者のための機械要素部品解説 インデックスプランジャ編ページです。インデックスプランジャとは何か、使用例、種類と特長など、インデックスプランジャについてわかりやすくご紹介しています。
2026年04月01日 time >
高精度プランジャで押し出し荷重を安定させたい押しねじとフランジ構造による荷重の安定制御が可能なプランジャがあります。2025年11月04日 time >
押しねじとフランジ構造による荷重の安定制御が可能なプランジャがあります。
2025年11月04日 time >
クランプレバーとは?ねじの締めつけを効率化する特長や使い方を解説!設計者のための機械要素部品解説 クランプレバー編ページです。クランプレバーとは何か、使用するメリット、使用例、種類と特長など、クランプレバーについてわかりやすくご紹介しています。2025年10月28日 time >
設計者のための機械要素部品解説 クランプレバー編ページです。クランプレバーとは何か、使用するメリット、使用例、種類と特長など、クランプレバーについてわかりやすくご紹介しています。
2025年10月28日 time >
プランジャーの種類、特長、用途を設計者向けに解説設計者のための機械要素部品解説 プランジャー編ページです。プランジャーとは、ワークを位置決め・固定するための機械要素部品です。使用するメリット、使用例、種類と特長など、プランジャーについてわかりやすくご紹介しています。2025年02月03日 time >
設計者のための機械要素部品解説 プランジャー編ページです。プランジャーとは、ワークを位置決め・固定するための機械要素部品です。使用するメリット、使用例、種類と特長など、プランジャーについてわかりやすくご紹介しています。
2025年02月03日 time >
SUH660とはSUH660とはオーステナイト系耐熱鋼です。⾼い⾼温強度を持っており、700℃までの環境において、使⽤されます。2025年01月28日 time >
SUH660とはオーステナイト系耐熱鋼です。⾼い⾼温強度を持っており、700℃までの環境において、使⽤されます。
2025年01月28日 time >
リニアクランパ・ズィーの採用事例・特殊品リニアクランパ・ズィーの採用事例・特殊品の紹介。ドリル加工時の振動防止や充填機の電源遮断時の位置保持・非常停止、試験装置の位置保持などの事例を動画で紹介。重量物の位置決め・緊急ブレーキ等の課題解決に最適な商品を掲載しております。 2024年05月28日 time >
リニアクランパ・ズィーの採用事例・特殊品の紹介。ドリル加工時の振動防止や充填機の電源遮断時の位置保持・非常停止、試験装置の位置保持などの事例を動画で紹介。重量物の位置決め・緊急ブレーキ等の課題解決に最適な商品を掲載しております。
2024年05月28日 time >
カスタマイズNBKはお客さまのご要望に合わせたカスタマイズが可能です。ぜひ、ご相談ください。2024年03月22日 time >
NBKはお客さまのご要望に合わせたカスタマイズが可能です。ぜひ、ご相談ください。
2024年03月22日 time >
NBKの特殊ねじ -SPECIAL SCREWS-NBKの特殊ねじは「技術力」・「広い分野へ応用」・「技術の組み合わせ」によるSolutionで世界中のお客さまをサポートします。2024年01月29日 time >
NBKの特殊ねじは「技術力」・「広い分野へ応用」・「技術の組み合わせ」によるSolutionで世界中のお客さまをサポートします。
2024年01月29日 time >
図解 NBKだからできること!(機械要素部品)NBKではお客さまのさまざまなニーズに幅広く対応しています。 このページでは、NBKならではの対応例をご紹介しております。 このほかにも、ご要望がございましたらお問い合わせください。2023年04月03日 time >
NBKではお客さまのさまざまなニーズに幅広く対応しています。 このページでは、NBKならではの対応例をご紹介しております。 このほかにも、ご要望がございましたらお問い合わせください。
2023年04月03日 time >
ハステロイB2相当六⾓⽳付きボルト(特殊品)ハステロイB2について特長、性能、性質、製作例など、詳しく説明します。ハステロイはヘインズ社の登録商標であり、Ni系の耐蝕合⾦です。2016年08月18日 time >
ハステロイB2について特長、性能、性質、製作例など、詳しく説明します。ハステロイはヘインズ社の登録商標であり、Ni系の耐蝕合⾦です。
2016年08月18日 time >
インコネル718相当六角穴付きボルト(特殊品)インコネル718について詳しく説明しています。インコネル718はNi-Cr-FeにMo、Nb、Ta等を添加した合金で、高温環境下での強度が高いうえ、時効硬化熱処理をすることで600℃程度までの引張強度を上げることが可能です。2016年07月05日 time >
インコネル718について詳しく説明しています。インコネル718はNi-Cr-FeにMo、Nb、Ta等を添加した合金で、高温環境下での強度が高いうえ、時効硬化熱処理をすることで600℃程度までの引張強度を上げることが可能です。
2016年07月05日 time >
カップリング対応サービス一覧軸穴追加工サービス、ステンレスねじ変更サービス、クリーン洗浄・クリーン梱包サービス行います。2015年03月24日 time >
軸穴追加工サービス、ステンレスねじ変更サービス、クリーン洗浄・クリーン梱包サービス行います。
2015年03月24日 time >
リニアクランパ・ズィーの特殊環境仕様リニアクランパ・ズィーの特殊環境仕様について説明します。低発塵グリースに変更が可能です。またクリーン洗浄・クリーン梱包して出荷することも可能です。 2014年06月13日 time >
リニアクランパ・ズィーの特殊環境仕様について説明します。低発塵グリースに変更が可能です。またクリーン洗浄・クリーン梱包して出荷することも可能です。
2014年06月13日 time >
ボールローラの特長NBKのボールローラは重量物をスイスイ搬送します。上向きタイプ、プランジャタイプ、下向きタイプなど豊富なラインアップ。寸法・形状・材質・表面処理・クリーン洗浄・特殊仕様のボールローラも製作いたします。2014年05月04日 time >
NBKのボールローラは重量物をスイスイ搬送します。上向きタイプ、プランジャタイプ、下向きタイプなど豊富なラインアップ。寸法・形状・材質・表面処理・クリーン洗浄・特殊仕様のボールローラも製作いたします。
2014年05月04日 time >
新規保存