生活・文化用品/鋳物工芸品|新商品
pigrillを発売しました。
低重心鋳鉄おもりを発売しました。
ミニチュア燈籠を発売しました。
2026年07月10日
特殊ねじ |新商品
フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)を発売しました。
2026年06月30日
工場設備用部品 |新商品
クランプスタンドを発売しました。
ロックピンを発売しました。
PEEK製の樹脂ねじに新サイズを追加しました。
長穴用座金組込み六角穴付きボルト(大径平座金)を発売しました。
2026年05月26日
L型のモータブラケットを発売しました。
2026年05月01日
アルミフレームスタンドを発売しました。
Almaを発売しました。
斜め締め防止ねじを発売しました。
2026年04月01日
18リットル缶キャリー - 一斗缶用を発売しました。
緊締具を発売しました。
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
盗難防止ナットとは?使用例、構造、耐候性試験結果も掲載!取りつけは市販工具、取りはずしは専用工具が必要な盗難防止ナット。ソーラーパネルやトラックのバッテリーの盗難防止対策として有効です。10年間に及ぶ屋外での耐候性試験結果も掲載しています。2026年10月06日 time >
取りつけは市販工具、取りはずしは専用工具が必要な盗難防止ナット。ソーラーパネルやトラックのバッテリーの盗難防止対策として有効です。10年間に及ぶ屋外での耐候性試験結果も掲載しています。
2026年10月06日 time >
アクチュエータブラケット(垂直姿勢設置用)の特長・使用事例(IAI社の電動アクチュエータ用ブラケット)アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットについてご紹介します。 届いてすぐに組みつけ可能で、アクチュエータ導入の手間・時間を大幅に削減します。2026年09月29日 time >
アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットについてご紹介します。 届いてすぐに組みつけ可能で、アクチュエータ導入の手間・時間を大幅に削減します。
2026年09月29日 time >
アクセサリ(ハンドリングツール)ツールチェンジャなどの定番商品だけではなく、Oリング自動組みつけユニットやスイベルジョーなど、他社にはないユニークで高機能なアクセサリを幅広く取り揃えています。2026年09月29日 time >
ツールチェンジャなどの定番商品だけではなく、Oリング自動組みつけユニットやスイベルジョーなど、他社にはないユニークで高機能なアクセサリを幅広く取り揃えています。
ノブとは?種類や特長を解説!設計者のための機械要素部品解説 ノブ編ページです。ノブとは何か、使用するメリット、使用例、種類と特長など、ノブについてわかりやすくご紹介しています。2026年09月29日 time >
設計者のための機械要素部品解説 ノブ編ページです。ノブとは何か、使用するメリット、使用例、種類と特長など、ノブについてわかりやすくご紹介しています。
協働ロボットハンド(グリッパ)NBKの協働ロボットハンド(グリッパ)は、高把持力、セルフロック機構、360°LED表示が強み。「協調作業」「共存作業」などの、協働ロボットを活用し高い把持力が必要となる作業におすすめなグリッパのご紹介です。2026年09月29日 time >
NBKの協働ロボットハンド(グリッパ)は、高把持力、セルフロック機構、360°LED表示が強み。「協調作業」「共存作業」などの、協働ロボットを活用し高い把持力が必要となる作業におすすめなグリッパのご紹介です。
ツールチェンジャNBKは3種類のツールチェンジャを取り扱っています。締結・解除のための動力源が不要な「オートツールチェンジャ」、手動での取りつけ・取り外しが可能な「マニュアルタイプ」、空気圧によって締結・解除する「空気圧タイプ」、それぞれの特長や仕様をご紹介します。2026年09月29日 time >
NBKは3種類のツールチェンジャを取り扱っています。締結・解除のための動力源が不要な「オートツールチェンジャ」、手動での取りつけ・取り外しが可能な「マニュアルタイプ」、空気圧によって締結・解除する「空気圧タイプ」、それぞれの特長や仕様をご紹介します。
新ツールチェンジシステム MATCH空気圧・電気などの動力源を必要としないツールチェンジャ。手動でも簡単に取りつけ・取りはずし可能2026年09月29日 time >
空気圧・電気などの動力源を必要としないツールチェンジャ。手動でも簡単に取りつけ・取りはずし可能
アクチュエータブラケット 2軸(X-Z軸)用の特長・使用事例アクチュエータを2軸(X-Y軸)で使用するためのブラケットについてご紹介します。 届いてすぐに組みつけ可能で、アクチュエータ導入の手間・時間を大幅に削減します。2026年09月29日 time >
アクチュエータを2軸(X-Y軸)で使用するためのブラケットについてご紹介します。 届いてすぐに組みつけ可能で、アクチュエータ導入の手間・時間を大幅に削減します。
オートツールチェンジャ動力源不要!機械式にツールの自動交換を実現するツールチェンジャです。動力源がいらないから小型・軽量・配線不要。オール電動化の実現や、エア接続の手間削減に貢献します。2026年09月29日 time >
動力源不要!機械式にツールの自動交換を実現するツールチェンジャです。動力源がいらないから小型・軽量・配線不要。オール電動化の実現や、エア接続の手間削減に貢献します。
操作盤や制御盤を回転するユニット スイベルユニットスイベルユニットの紹介ページです。スイベルユニットとは何か、種類と特長などわかりやすくご紹介しています。2026年08月25日 time >
スイベルユニットの紹介ページです。スイベルユニットとは何か、種類と特長などわかりやすくご紹介しています。
2026年08月25日 time >
設計者のためのロックピン解説設計者のための機械要素部品解説 ロックピン編ページです。ロックピンとは何か、使用例、種類と特長など、ロックピンについてわかりやすくご紹介しています。2026年08月18日 time >
設計者のための機械要素部品解説 ロックピン編ページです。ロックピンとは何か、使用例、種類と特長など、ロックピンについてわかりやすくご紹介しています。
2026年08月18日 time >
スライドレールとは?種類と特長を一挙紹介!設計者のための機械要素部品解説 スライドレールページです。スライドレールとは何か、使用例、種類や選び方など、スライドレールについてわかりやすくご紹介しています。2026年07月06日 time >
設計者のための機械要素部品解説 スライドレールページです。スライドレールとは何か、使用例、種類や選び方など、スライドレールについてわかりやすくご紹介しています。
2026年07月06日 time >
半導体製造装置の真空環境について【第2回】半導体製造装置の多くに真空技術が使われています。 真空はすべての装置で必要というわけではなく、主にプラズマや電子ビームを使用する装置で必要になります。 第2回は、そんな真空環境での使用に最適なNBK商品を紹介します!2026年07月06日 time >
半導体製造装置の多くに真空技術が使われています。 真空はすべての装置で必要というわけではなく、主にプラズマや電子ビームを使用する装置で必要になります。 第2回は、そんな真空環境での使用に最適なNBK商品を紹介します!
座金組込みねじ(セムスねじ)とは?規格や特長を解説設計者のための特殊ねじ解説 座金組込みねじ(セムスねじ)編ページです。座金組込みねじ(セムスねじ)とは何か、使用するメリット、使用例、種類と特長など、座金組込みねじ(セムスねじ)についてわかりやすくご紹介しています。2026年07月06日 time >
設計者のための特殊ねじ解説 座金組込みねじ(セムスねじ)編ページです。座金組込みねじ(セムスねじ)とは何か、使用するメリット、使用例、種類と特長など、座金組込みねじ(セムスねじ)についてわかりやすくご紹介しています。
六角穴付きボルト・キャップボルトとは 六角穴付きボルト・キャップボルトとは、頭部に六角形の穴が開いているボルト(ねじ)です。六角穴付きボルト・キャップボルトに関する解説やおすすめ商品などを掲載しています。 2026年07月06日 time >
六角穴付きボルト・キャップボルトとは、頭部に六角形の穴が開いているボルト(ねじ)です。六角穴付きボルト・キャップボルトに関する解説やおすすめ商品などを掲載しています。
微細ねじ・精密ねじ ラインアップ一覧微細ねじ・精密ねじのラインアップ一覧のページです。ラインアップ表よりご希望の商品をお探しいただけます。2026年07月06日 time >
微細ねじ・精密ねじのラインアップ一覧のページです。ラインアップ表よりご希望の商品をお探しいただけます。
新規保存