公開日:2014年03月31日

リニアクランパ・ズィーの選定方法

このエントリーをはてなブックマークに追加

リニアクランパ・ズィーの選定は、リニアガイドウェイの型式をもとにカタログの選定表*1、またはNBKウェブサイトの選定ナビから行うことができます。

*1: カタログの選定表からは、日本国内4メーカ(THK、IKO、NSK、NB)の選定ができます。
        その他メーカのリニアガイドウェイにつきましては、NBKウェブサイトの選定ナビの選定ナビをご利用ください。

適切な使用方法

リニアクランパ・ズィーをご使用される際は、標準のアクセサリ と組み合わせ、性能・仕様値の範囲内でご使用ください。 リニアクランパ・ズィーは、EN ISO 13849にてカテゴリ1に分 類される機械要素部品です。(マニュアルタイプを除く) リニアクランパ・ズィーは以下の用途に使用しないでください。
  • 当社が提供する選定対象以外のレールでの使用
  •  
  • 人の輸送に関わる設備での使用(例:エレベータ)
  •  
  • 自動車への使用
  •  
  • 腐食性のある雰囲気中での使用(例:酸性雰囲気中での使用)
  •  
  • 研磨性のある物質との接触の生じる環境での使用(例:研磨粉の存在する環境での使用)
  •  
  • 真空中での使用
  •  
  • 食品と接触する用途での使用
  •  
  • 爆発性雰囲気での使用

カタログの選定表からの選定手順

  1. 対応リニアガイドウェイの確認
  2. リニアクランパ・ズィーのシリーズの確認
  3. リニアクランパ・ズィーの品番の確認
  4. リニアクランパ・ズィーの寸法・仕様の確認

選定例

  • 使用リニアガイドウェイのメーカ:THK
  • 使用リニアガイドウェイ:HSR20A
  • 必要保持力:550N
  • 目的:テーブルの保持
  • リニアクランパ・ズィーの制御方式:空気圧・常時開

1.対応リニアガイドウェイの確認

レールタイプ・レールの呼び・リニアクランパ・ズィーの制御方式をもとに、対応リニアガイドウェイ一覧表よりリニアガイドウェイへのリニアクランパ・ズィーの対応状況を確認してください。

1.対応リニアガイドウェイの確認

対応リニアガイドウェイ一覧表より、使用するリニアガイドウェイに対応するリニアクランパ・ズィーがあることを確認し、サイズ別保持力一覧表に進みます。

対応リニアガイドウェイ一覧

2.リニアクランパ・ズィーのシリーズの確認

リニアクランパ・ズィーの制御方式・タイプ・保持力をもとに、サイズ別保持力一覧表より使用するリニアクランパ・ズィーのシリーズを選択してください。
緊急用ブレーキとして使用する場合は、必ずブレーキ機構つき タイプを選定してください。

2.リニアクランパ・ズィーのシリーズの確認

サイズ別保持力一覧表より、今回の選定条件の必要保持力(550N)と制御方式(空気圧・常時開)を満足するMK を選択し、選定品番一覧表に進みます。
サイズ別保持力一覧

3.リニアクランパ・ズィーの品番の確認

レールの呼び・キャリッジタイプをもとに、選定品番一覧表より、使用するリニアクランパ・ズィー、およびアダプタプレートの品番を確認してください。

3.リニアクランパ・ズィーの品番の確認

選定品番一覧表より、使用するリニアガイドウェイのキャリッジタイプから、使用するクランパの品番がMK-2001-Aであることを確認できます。
選定した品番により、アダプタプレートが必要な場合があります。
選定品番一覧

4.リニアクランパ・ズィーの寸法・仕様の確認

各商品ページで、寸法・仕様などが設計条件を満足していることを確認してください。

4.リニアクランパ・ズィーの寸法・仕様の確認

各商品ページで、寸法・仕様などが設計条件を満足していることを確認してください。
選定方法 直動サポート
このエントリーをはてなブックマークに追加