公開日:2023年02月14日
ワークの反転に時間がかかる【自動車業界】【外観検査工程】
お客さまの声
外観検査工程で、ワークの両面を検査するために、反転装置を使用してワークの向きを変えています。
反転工程に時間がかかっており、サイクルタイムを短縮したく悩んでいます。
反転工程に時間がかかっており、サイクルタイムを短縮したく悩んでいます。
これで解決
搬送中にワークを反転させる部品を導入!
導入結果ワークを把持したまま反転できる装置を取りつけることで、反転台を使った工程を省くことができ、サイクルタイム短縮を実現できました。
また、反転装置が不要になり、工場内の限られたスペースを有効活用できるようになりました。
お悩みにこたえるNBKのアクセサリ
スイベルジョー
爪先端の旋回機構でワークを把持したまま90°・180°反転させる装置
▶長寿命(最大1,000 万サイクルメンテナンスフリー)
▶高性能ショックアブソーバによる衝撃吸収で高速回転を実現
▶サイズバリエーションが豊富

課題・事例
生産性・作業性向上
小型・省スペース・軽量化
自動車製造工程
課題解決事例集
グリッパ・ロボットスタンド



.jpg?awscf_publishdate=201511303613)