公開日:2025年11月04日

高精度プランジャで押し出し荷重を安定させたい

このエントリーをはてなブックマークに追加

押しねじとフランジ構造による荷重の安定制御が可能なプランジャがあります

押し出し荷重のわずかなバラつきが、位置決め・押圧・固定などの工程で製品の精度低下や不良率の上昇につながるケースがあります。
例えば、部品を押さえて固定する工程や、一定荷重でのセンサ接触調整などでは、荷重のばらつきが組立精度や動作の安定性に直結します。
従来は、作業者が感覚で締め込み位置を調整したり、目視や手応えで押圧量を管理する現場もあり、再現性や定量性に課題を抱えていました。
NBKのプランジャは、押しねじ機構による内部スプリングの荷重調整とピン側のフランジ構造を採用。
取りつけ面にフランジが当たることで、ピンの突出量が一定にすることが可能。
また、初期荷重の管理精度を向上させ、作業品質のばらつきを抑制します。

高精度プランジャ


お問い合わせ

設計に役立つ新商品・技術情報をメルマガで毎週配信中!

カスタマイズ 課題・事例 生産性・作業性向上 振動抑制・高精度 カスタマイズ 自動化・ロボット・電動化 作業性・メンテナンス 工作機械 半導体製造装置 自動車製造工程 FA機器 ロボット周辺機器 半導体業界とNBK 課題解決事例集 機械要素部品
このエントリーをはてなブックマークに追加