更新日:2025年07月29日
自動車製造工程(アセンブリ工程)の課題を解決する
自動車製造のアセンブリ工程における、自動化、サイクルタイム短縮の対応をご紹介。
■ミッション組み立て
01.ケーブルの損傷や干渉を防止したい
ロボットアームの回転時のエア、電気の配線の問題を解消できるツールがあります。
ケーブル破損を防止し、チョコ停リスクを排除できます。
02.組み立て工程を自動化したい
高把持力な電動グリッパがおすすめです
電動グリッパは、1つのグリッパでサイズ違いのワークが搬送可能です。
また、NBKの電動グリッパは、高把持力・高剛性。重量ワークの組み立て工程でも使用が可能です。
電動グリッパ
小型・軽量ワーク用、オーバーハング可
GEP2000
ロングストローク、片爪最大80mm
GEH6000IL
すぐれた密閉性でIP64に適合
GEP5000IL/GED5000IL
03.設計の手間なくロボットスタンドを調達したい
さまざまなロボットに対応可能なロボットスタンドがあります
高さ150mm~700mmのサイズを標準化しており、ロボット導入時のスタンドの設計・調達の手間が省けます。
ロボットスタンドロボットスタンドをかさ上げするロボットスタンドベースがあります
ロボットスタンド「RSA」と組み合わせて、高さ850mm以上にかさ上げする鋳鉄製架台を標準化しております。
■インジェクション組み立て
02.工程を自動化したい
1.面倒なOリングの組みつけ作業を自動化
Oリングの組みつけを自動化できるユニットがあります。
2. 炭素繊維、ガラス繊維、布、厚紙を自動搬送
吸着や把持では搬送が難しい繊維素材も、ニードルグリッパなら把持できます。
課題・事例
生産性・作業性向上
自動化・ロボット・電動化
自動車製造工程
課題解決事例集
グリッパ・ロボットスタンド







.jpg?awscf_publishdate=201511303613)