公開日:2018年08月21日
狭所作業対応工具
狭い作業スペースでも使用可能なスマートな工具
通常のドライバ・レンチが使用できない狭い箇所で作業でき、作業者と設計者それぞれにメリットがあります。プレートドライバとヘクサロビュラレンチの2種類の工具を標準化しています。
作業者のメリット
作業時間の短縮が可能
通常のドライバ・レンチが使用できない狭い箇所でも作業できるため、周辺部品をはずすなどの分解が不要になり、工数を削減できます。
使用例
設計者のメリット
機器・装置の小型化が可能
作業スペースを小さくできるため、装置・機器をコンパクトに設計できます。プレートドライバと一般的なL型レンチとの比較例





六角穴付きボルトを六角穴付き極低頭ボルトSSH に置き換えると作業スペースをさらに小さくできます。 六角穴付き極低頭ボルト(M4×10)の頭部高さ・・・1.5mm
⇒ 低頭ねじ・小頭ねじの寸法比較と商品ラインアップ
商品紹介
生産性・作業性向上
小型・省スペース・軽量化
特殊ねじ


.jpg?awscf_publishdate=201511303613)