機械要素部品を展示します!
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
展示会名 | [九州]半導体産業展
会期 | 2024年9月25日(水)~26日(木)
時間 | 10:00~17:00
会場 | マリンメッセ福岡
小間位置 | B館 8-1
展示会サイト |https://k-semi.jp/
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
出展商品の一部をご紹介します。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆薄板固定用 六角穴付き極低頭ボルト
不完全ねじ部がある一般的なねじでは、薄板の固定時に最後まで締めつけられず、すきまが
発生する場合があります。
首下部分に逃がし加工を施している薄板固定用ねじを使用することで、すきま無く薄板を
固定することが可能になります。

◆MAT-21製六角穴付きボルト
MAT21は酸化性・還元性いずれの環境に対してもすぐれた耐蝕性を示します。
幅広い腐蝕環境において、ハステロイC-22やC-276よりも耐蝕性にすぐれています。

*:MATおよびMAT21は株式会社プロテリアルの登録商標です。
*:Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。
◆ 炭化ケイ素(SiC)製 すりわり付き平小ねじ
耐熱性・耐薬品性にすぐれ、FPD製造装置、半導体製造装置、プリント基板エッチング装置
などに適しています。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
みなさまのご来場をお待ちしております!