当社は,2024年8月27日より,新商品“スイッチボックス”を発売いたしました。
本商品は当社が独自に開発し,製造・販売するものです。

近年,製造業界の機器選定においては,機能や性能のみならず,デザイン性の要求も高まっています。しかしながら,生産現場に普及している現在のスイッチボックスは,単純な箱型かつ筐体サイズやスイッチの飛び出しが大きいものが多く,選択肢が限られております。
当社はこの現状を打破すべく,小型・薄型でありながら機能美と耐久性にすぐれ,かつカスタマイズ性の高いスイッチボックスを開発しました。意匠性の高い曲面形状や高級感のあるデザインの機械・装置に取りつけた際にも統一感があり,作業者が操作する際の満足感,快適性をふくむユーザビリティを高めることができます。
(4つの特長)
- 豊富なラインアップ
スイッチの数や種類,表示灯の有無,文字の刻印,ケーブル長,取りつけ方法などの仕様を,ご要望に応じてカスタマイズいたします。静電容量式のタッチスイッチや,強力固定が可能なマグネットタイプの取りつけオプションなど,先進的な仕様もふくめ,バリエーションは140億通り以上にのぼり,お客様の環境に合わせて最適な1台をお選びいただけます。簡単に選定していただくためのスイッチボックス選定システムもWeb上で公開しております。
(参考:スイッチボックス選定システム) 本システムより,スイッチボックスを構成する「取りつけ方向」,「表示灯」,「ボディ」,「スイッチ」,「刻印」,「ケーブル長」,および「取りつけオプション」の7つの選択項目の画像を順番にクリックするだけで,140億通り以上の組み合わせから簡単に最適なスイッチボックスを選定できます。また、プレビュー機能により,選定した各パーツの組み合わせをリアルタイムで確認しながら,スムーズに選定を進めることができます。
- 高耐久性
すべてのスイッチ・ケーブルグランドは頑丈で耐久性の高い金属製を採用しています。文字はレーザ刻印で,摩耗に強く,長期間の使用でも消えることがありません。さらにIP65の防塵・防水性能を実現しています(キースイッチ・セレクタスイッチの場合を除く)。 - 機能美
高級感のある黒アルマイト仕上げを基調とし,ケーブルも本体と調和のとれた黒色タイプを採用しています。使用者の利便性を重視したデザインで,持ちやすさを追求し,細部のアールやテーパーにもこだわっています。 - 高視認性
本体に組み込まれたLEDライトは,状態に応じて発色を7パターンに変えることができ,全周囲からの視認性が高く,遠くからでも一目で状態を確認できます。
当社は,機械要素部品の専門メーカとしての経験とノウハウを活かし,お客さまの自動化ニーズを満たす最新ソリューションを提供して,これからのものづくり現場を支えてまいります。
以上