■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
会期 | 2024年11月5日(火)~ 11月10日(日)
時間 | 西・南展示棟 9:00~17:00(最終日は16:00まで)
東展示棟 10:00~18:00(最終日は16:00まで)
会場 | 東京ビッグサイト
小間位置 | 西2ホール W2044
展示会サイト | https://www.jimtof.org/jp/index.html
■‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■
【出展商品のご紹介】
◆ 機能美と耐久性の融合、NBKの「スイッチボックス」

スイッチ、刻印、本体の取りつけ方など140億通り以上の組み合わせから、お客さまの環境
や用途に適した仕様のスイッチボックスを選択いただけます。 選定システムはこちら
○機能美
黒アルマイト仕上げを基調とした高級感のあるデザインです。
持ちやすさを追求し、細部のアールやテーパーにもこだわりました。
○高視認性
本体に組み込まれたLEDライトは全周囲から視認性が高く、遠くからでも一目で状態を確
認できます。

○高耐久性
スイッチはすべて金属製。文字はレーザ刻印で、摩耗に強く、長期間の使用でも消えること
がありません。さらにIP65の防塵・防水性能を実現しています。
※キースイッチ・セレクタスイッチの場合はIP40
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆ 作業性向上、ヒヤリハット対策に「スイッチ・LEDつき取っ手」

取っ手についているスイッチで機器や装置を制御でき、LED照光部によりシグナルタワーを
見上げなくても手元で状態を確認することが可能です。

▼実際に当社で使用している様子はこちら▼
https://www.nbk1560.com/resources/machine_element/article/issue-ledpull-case/
サンプルの貸し出しも行っております。
ご興味がある方はぜひお申し込みください!

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆ 座金の手配や組みつけの手間削減、座金が落ちない「座金組込みねじ」

こんな課題を解決できます!
・組みつけるときに座金が落ちて、装置や商品に混入する。
・座金を入れ忘れる、または入れる数を間違える。
・部品の管理工数を減らしたい。
座金が組み込まれたクランプレバーもあります。

座面を大きくするために、座金ではなくフランジ付き形状のねじやトラス形状のねじを使
う方法もあります。
https://www.nbk1560.com/resources/specialscrew/article/sems/#sems07
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆ 工具レス、締めつけトルクのバラつき改善「クイックポジショニングブラケット」
工具を使わず、ワンタッチでガイドやセンサなどの位置調整ができる部品です。


ボタン操作のため、誰でも同じ力で固定でき、締め忘れの心配もありません。
丸パイプ・丸シャフト・アルミフレーム・角シャフト・長穴つき鋼材に対応したラインアッ
プがあります。
https://www.nbk1560.com/products/machine_element/positioning_brackets/
みなさまのご来場をお待ちしています!