更新日:2025年10月29日
生産現場のためのラッチ・掛け金

過酷な環境にも安心して使える、専門メーカのラッチ・掛け金です。
防塵
配電盤など、ほこりが入ると困る場所に最適。
付属のガスケットを併用することで、水・油・ほこりなどの侵入を防止します。
防振
万力の原理でドアをしっかり挟み込むので、がたつきを起こしません。
豊富なラインアップ
スティール製だけでなく、錆びに強く耐蝕性にすぐれたステンレス製も標準化。
形状も豊富です。
NBKのバイスアクションラッチの強み

バイスとは万力のことで、挟んで固定するという意味を持ちます。
NBKのバイスアクションラッチは、操作部をまわすとポールが回転し、さらにまわすことで、ポールを引込み、ドアを挟んで、しっかりと固定します。ドアとフレームのがたつきを防止できるため、振動などがあるアプリケーションに最適です。
また、ポールが回転してから締めつけるので、フレームが摩耗などにより傷つきにくい構造です。
基本構造

ラッチング&締めつけ、2つの動きを連続的に行います。
ガスケット付きドアへの作用

付属のガスケットを併用することで、水・油・ほこりなどの侵入を防止します。
こんな装置におすすめ!
高い防塵性
配電盤・半導体製造装置・電源扉などに。
強力な防振性
建機などに。
動画で解説!ワンアクションで締めつけ&固定
過酷な現場の要求に応える、豊富なラインアップ
技術資料
生産性・作業性向上
機能美・デザイン
機械要素部品















.jpg?awscf_publishdate=201511303613)