公開日:2022年06月27日
ジョータイプカップリング ラインアップ表
ジョータイプカップリングのラインアップ一覧のページです。ラインアップ表よりご希望のカップリングをお探しいただけます。
締結方法
セットスクリュータイプ
ローコストであり、最も一般的な締結方法です。ただし、ねじ先が軸に直接当たるため、 軸を傷つけたり、取りはずしが困難になる場合がありますので注意してください。
![]()
クランピングタイプ
ねじの締めつけ力で軸穴を収縮させ、軸をクランプします。 取りつけ・取りはずしが容易にでき、軸を傷つけることがありません。
![]()
スリーブ
![]()
タイトフィット
ハブとスリーブが圧入されており、バックラッシュ0ゼロ*1で使用できます。スリーブの振動吸収性により、サーボモータのゲインを上げられるため、ディスクカップリング以上の高応答運転を実現できます。![]()
*1: バックラッシュ0ゼロで使用する際のトルクは、寸法表を参考にしてください。
タイトフィットの用途
XYステージ/インデックステーブル/工作機械/射出成形機イージーフィット
ハブとスリーブをスムーズに組み立て・分割が可能です。装置の組み立て・メンテナンス時間を削減できます。あらかじめ軸にハブを取りつけでき、カップリングが見えにくい箇所でも組み立てが簡単です。![]()
イージーフィットの用途
搬送装置/攪拌機/送風機/ポンプ/ディスペンサ
工作機械
半導体製造装置
食品機械
自動車製造工程
医療機器
FA機器
カップリング