公開日:2023年02月14日
大型ワークを把持できるグリッパが欲しい【自動車業界】【シリンダーブロック】
お客さまの声
シリンダーブロックの搬送工程でロボットを使用しています。
ワーク質量50kg、ストローク150mm以上に対応できるグリッパを自社で内製し、ローダーにつけて搬送しています。
設計期間の長さが課題になっているため、今後は市販品採用を検討しているのですが、重量ワーク把持のために長爪をつけられるだけの、高い剛性を持ったグリッパが見つからず悩んでいます。
ワーク質量50kg、ストローク150mm以上に対応できるグリッパを自社で内製し、ローダーにつけて搬送しています。
設計期間の長さが課題になっているため、今後は市販品採用を検討しているのですが、重量ワーク把持のために長爪をつけられるだけの、高い剛性を持ったグリッパが見つからず悩んでいます。
これで解決
高把持力・高剛性なグリッパを導入!
導入結果重量ワークを搬送できるグリッパを採用したことで、設計の手間・コストを省けました。
また、内製グリッパ活用時と比べて、メンテナンスの手間が省けライン停止回数が減り、生産性が向上しました。
お悩みにこたえるNBKの空気圧グリッパ
高IP・高剛性だから長寿命
寿命を縮める原因となる埃の侵入を防ぐ構造により、長寿命を実現。
メンテナンス不要で長期間(最大3 , 0 0 0万サイクル*)使用できます。
グリッパ交換のための本体新規購入費用だけでなく、交換やメンテナンスによるライン停止回数を削減し、生産性向上に貢献します。
高IP
防塵・防水カバー+エアパージ時はIP67に適合します(標準時はIP64)。
クーラントがかかる加工機内、洗浄工程、粉塵環境などの過酷な環境でも使用可能です。
高剛性
NBKのグリッパは剛性が高いため、長爪の装着やオーバーハングが可能。
高温ワークの把持も問題ありません。

小型・軽量・ なのに高把持力
NBKの空気圧グリッパは、小型・軽量なのに高把持力。
把持力をそのままにグリッパを小型化・軽量化できるため、稼動時の動力負荷を低減します。
その結果、ワークの高速搬送が可能となりサイクルタイムの短縮に繋がります。
また、ロボットのサイズダウンや装置の省スペース化にも貢献します。



課題・事例
高強度・高剛性
自動車製造工程
課題解決事例集
グリッパ・ロボットスタンド

.jpg?awscf_publishdate=201511303613)