公開日:2020年05月10日
高把持力・高剛性な電動グリッパが欲しい【自動化・ロボット・電動化】
最大1520Nの高把持力を実現した電動グリッパがあります
電動ながら軽量で高把持力・高剛性を実現したNBKのグリッパなら、重量ワークにも使用できます。機械式セルフロック機構により、電力供給が途切れてもワークを把持します。IO信号による制御とIO-Link対応があり、IP64に適合しています。
推奨商品
課題・事例
自動化・ロボット・電動化
工作機械
自動車製造工程
FA機器
課題解決事例集
グリッパ・ロボットスタンド

.jpg?awscf_publishdate=201511303613)