公開日:2014年03月31日

FA用小型強力マグネットの安全上の注意

このエントリーをはてなブックマークに追加
印刷用PDFダウンロードボタン
安全上の注意

商品を安全にご使用いただくため、ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みください。

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

  • ペースメーカーなどの医療用電子機器をご使用されている方は、本商品を使用しないでください。磁場により機器へ悪影響を与える恐れがあります。
  • 商品を電子制御機器に近づけないでください。計器や制御盤に悪影響を与え、故障や事故の原因になる恐れがあります。
  • 商品の分解や改造をしないでください。
  • ワレ・カケ・摩耗・変形などの異常がある場合は、使用しないでください。

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される場合

  • 商品の磁場によりつぎのような品物へ悪影響を与える恐れがあります。
    ・ 携帯電話、パソコン、時計などの電子機器
    ・ 磁気テープ、フロッピーディスク、クレジットカードや乗車券などの磁気記憶媒体
  • 商品を被吸着物へ近づけた際に、指や皮膚を挟み怪我などをする恐れがあります。
  • 商品を梱包から取り出す際や、本商品を放置した際に、本商品が他の磁石や金属を引き付ける、もしくは引き付けられるなどして勢いよく飛び出し、怪我や損傷の原因となる恐れがあります。
  • 商品の取り扱いには気をつけてください。商品を落とすなどして、磁石に強い衝撃が加わると磁石本体の割れ、欠けや表面処理の剥がれなどが発生する恐れがあります。また、足の上に落として怪我をする、などに注意して作業してください。
  • 商品の取りつけ・取り外しの際、商品のエッジ部などでけがをすることがあります。 作業の際は、安全眼鏡や手袋など、保護具の着用をお願いします。(レバー・ノブの操作など,、手動を前提とした作業を除く。)
  • 耐熱温度を超える雰囲気で使用すると、商品の磁力が低下いたします。また、割れ、欠けなどが起こることで磁力の低下が発生する恐れがあります。
  • 商品に悪影響をおよぼす恐れのある環境では使用しないでください。
安全上の注意 機械要素部品
このエントリーをはてなブックマークに追加