公開日:2015年06月18日
設計者のためのクランピングスクリュー解説

クランピングスクリューとは
クランピングスクリューとは、ねじの推力を利用しワークの固定・位置決めをするための機械要素部品です。 完全ボールによる点接触で、ワークを確実に固定します。 先端のボール形状および材質には、さまざまなバリエーションがあり、目的に応じて使いわけることができます。 また、クランピングスクリューと同様の機能で、六角穴付きボルトタイプのクランピングボルトもあります。

クランピングスクリューを使用するメリット
ワークをクランプ(固定)するための、六角穴付き止めねじや六角穴付きボルトを、クランピングスクリューやクランピングボルトに置き換えることで、ワークとの接触が点接触になります。そのため、ワークに力が伝わり、確実なクランプを実現します。

また、ワークの斜面をクランプする場合、平面ボールタイプを使用することで、先端のボールがフレキシブルに回転し、ワークの斜面にボールの平面部が面接触して、確実にクランプできます。

クランピングスクリューの使用例
ワークの固定に。

バイトの固定に。

ワーク固定治具の製作およびメンテナンスの手間を軽減
ワークの斜面部をつかんで固定する場合、治具本体をワークの形状に合わせて加工する必要があります。 しかし、クランピングスクリューを使用すれば、治具本体にはねじ穴加工のみでOK。治具本体の形状を単純化できます。 また、ワークとの接触面が摩耗しても、クランピングスクリューを交換するだけ。メンテナンスの手間を軽減できます。

クランピングスクリューの種類と特長
形状および材質には、さまざまなバリエーションがあり、目的に応じて使いわけることができます。
ボールの材質
先端のボール材質は5種類。
| 材質 | 硬度 | 特長 |
|---|---|---|
| スティール | 55-60HRC | コストパフォーマンスにすぐれています。 |
| ステンレス | 55-60HRC | 耐蝕性・耐熱性にすぐれています。 |
| ポリアセタール | 94HRM | ワークを傷つけたくない場合に。 |
| 黄銅 | 75-125HV | ワークを傷つけたくない場合に。 |
| セラミック | 1100HV | 電気絶縁性があり、耐摩耗性にすぐれています。 |
クランピングスクリュー一覧
|
本体形状
|
材質 | 完全ボール | 平面ボール | 平面ボール 反転防止機構つき |
ギザボール 反転防止機構つき |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体材質 | ボール材質 | |||||
| セットスクリュー | スティール製 | スティール製 | ||||
| プラスティック製 |
|
|
|
|||
| 黄銅製 |
|
|
|
|||
| ステンレス製 | ステンレス製 | |||||
| セラミック製 |
|
|
|
|||
| 六角穴付き ボルト |
スティール製 | スティール製 | ||||
| ステンレス製 | ステンレス製 | |||||
| セラミック製 |
|
|
|
|||
追加工サービス
クランピングスクリューをよりご使用用途に適応するために、各種追加工サービスを標準化しております。 1個からのご注文も短納期で対応します。
特殊品
ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。






























.jpg?awscf_publishdate=201511303613)