公開日:2014年07月28日
レバーの選定手順
種類を選ぶ
ねじの種類を選択します。
入力例
ここでは「おねじ」を選択します。

形状を選ぶ
形状を選択します。
入力例
ここでは「回転半径 短」を選択します。

ねじ部材質を選ぶ
ねじの部分の材質を選択します。
入力例
ここではステンレスを選択します。

カラーを選ぶ
カラーを選択します。
入力例
ここでは「BK」を選択します。

ねじ径を選ぶ
ねじ径を選択します。
入力例
ここでは「M3」を選択します。

回転半径を選ぶ
回転半径を選択します。
入力例
ここでは「30」を選択します。

最大締付力を選ぶ
最大締付力を入力します。
入力例
ここでは「1」と入力します。

価格を選ぶ
価格を入力します。
入力例
ここでは「1000」と入力します。

選定結果
以下のように選定されました。

選定方法
機械要素部品