更新日:2024年09月24日
充填機の課題を解決する

食品・包装業界向け課題解決事例集
充填機の課題解決事例
お探しの部品はどれですか?
01 異物混入の対策をしたい
装置内や材料へのねじの脱落を防止
ねじをパネルから取りはずしても、ねじのヌスミ加工がねじ穴に引っかかり、パネルから抜け落ちない構造のねじがあります。
他にも取っ手やノブなどの脱落防止商品があります。

02 ねじ部に液体や異物が入ることで不衛生になり困っている
ねじ部などの部品とのすき間をシーリングした商品があります
清掃性にすぐれ、衛生環境の維持、洗浄コストの削減が可能です。
03 清掃時間の短縮をしたい
ねじ部などの部品とのすき間をシーリングした商品があります
清掃性にすぐれ、衛生環境の維持、洗浄コストの削減が可能です。他にも凹凸の少ないめねじタイプのノブや、止めねじのリセスがない
オールステンレス製のクランプレバーがあります。

オールステンレスシリーズについて詳しく見る→
04 洗浄の頻度が高く部品が錆びてしまう
耐蝕性にすぐれた部品があります
ステンレス製で内部にOリングを組み込んだシール構造です。付属のガスケットを併用することにより、扉内部に水やほこりなどの侵入を防止します。SUS316相当のため、SUS304よりも耐蝕性にすぐれています。

オールステンレスシリーズについて詳しく見る→
05 部品の手配の手間を削減したい
部品を鋳物化することで手間を削減できます
モータのブラケットなど鋳物で一体化することで、部品点数を削減できます。また、鋳物素材~機械加工~表面処理まで行い、完成品で納入します。
別品鋳物について詳しく見る→
業界トレンドやその他の食品・包装機械の課題解決事例はこちら
食品・包装業界向け課題解決事例集
業界のトレンドの解説から、実際に機械メーカの設計者様やユーザー様の
課題を解決した事例を紹介しています。
▼掲載内容▼
01.業界トレンド情報
●安心・安全
●環境への配慮
●人手不足
02.機械別 課題解決事例
●充填機
●食肉・魚肉加工機
●カートナー
●ラベラー
●トレーラッパ
●横ピロー包装機
03.NBKの商品紹介
●ハイジェニックァミリー
●オールステンレスシリーズ
●脱落防止シリーズ
●MM+I
●ハンドル自動化ユニット
●簡単位置決めファミリー
●モニタアーム・タブレットホルダー
●ユニバーサルデザインシリーズ
●クラウド型遠隔監視システムezeio
●機械要素部品
●別品鋳物
商品紹介
課題・事例
生産性・作業性向上
小型・省スペース・軽量化
食品機械
課題解決事例集
特殊ねじ
機械要素部品
鋳物







.jpg?awscf_publishdate=201511303613)