公開日:2020年05月10日
FA機器の改善ポイント【ユニット設計】
搬送装置や包装装置、レーザー加工機などのユニット設計における、性能アップのための改善ポイントをご紹介します。

段取り作業を自動一括制御したい
ロボットによる部品の把持・搬送の効率化をしたい
スイベルジョーを使用して把持と反転の工程を一本化しましょう▶
オプションで保護等級IP67まで対応可能なグリッパがあります▶
最大3000万回メンテナンスフリーの長寿命のグリッパがあります▶
ツールチェンジャを小型化してロボットをサイズダウンしましょう▶
ロングストロークタイプのIO-Link対応電動グリッパがあります▶
10N〜180Nの広い把持力調整範囲を持つグリッパを使用しましょう▶
真空・高温・薬品がかかる環境に使用できる特殊ねじがほしい
耐薬品性にすぐれた材質のねじや頭部のみコーティングしたねじがあります▶
スペースがない場所での作業対策をしたい
課題・事例
生産性・作業性向上
安全対策・予防措置
コストダウン・省エネ・長寿命
小型・省スペース・軽量化
高強度・高剛性
自動化・ロボット・電動化
FA機器
課題解決事例集
特殊ねじ
自動化ソリューション
グリッパ・ロボットスタンド

.jpg?awscf_publishdate=201511303613)