生活・文化用品/鋳物工芸品|新商品
pigrillを発売しました。
低重心鋳鉄おもりを発売しました。
ミニチュア燈籠を発売しました。
2026年07月10日
特殊ねじ |新商品
フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)を発売しました。
2026年06月30日
工場設備用部品 |新商品
クランプスタンドを発売しました。
ロックピンを発売しました。
PEEK製の樹脂ねじに新サイズを追加しました。
長穴用座金組込み六角穴付きボルト(大径平座金)を発売しました。
2026年05月26日
L型のモータブラケットを発売しました。
2026年05月01日
アルミフレームスタンドを発売しました。
Almaを発売しました。
斜め締め防止ねじを発売しました。
2026年04月01日
18リットル缶キャリー - 一斗缶用を発売しました。
緊締具を発売しました。
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
設計を進めるためにCADデータが欲しい【設計工数削減】商品ページから、CADデータを無料でダウンロードできます。 2024年06月14日 time >
商品ページから、CADデータを無料でダウンロードできます。
2024年06月14日 time >
トラブルシューティング(リニアクランパ・ズィー)リニアクランパー・ズィーのトラブルシューティングのページです。2024年05月28日 time >
リニアクランパー・ズィーのトラブルシューティングのページです。
2024年05月28日 time >
リニアクランパ・ズィーの採用事例・特殊品リニアクランパ・ズィーの採用事例・特殊品の紹介。ドリル加工時の振動防止や充填機の電源遮断時の位置保持・非常停止、試験装置の位置保持などの事例を動画で紹介。重量物の位置決め・緊急ブレーキ等の課題解決に最適な商品を掲載しております。 2024年05月28日 time >
リニアクランパ・ズィーの採用事例・特殊品の紹介。ドリル加工時の振動防止や充填機の電源遮断時の位置保持・非常停止、試験装置の位置保持などの事例を動画で紹介。重量物の位置決め・緊急ブレーキ等の課題解決に最適な商品を掲載しております。
工作機械(マシニングセンタ)の課題を解決するマシニングセンタの設計に重要な、精度向上や緊急時の対策などをご紹介。2024年05月28日 time >
マシニングセンタの設計に重要な、精度向上や緊急時の対策などをご紹介。
インサートとは?主な種類や特長を紹介! インサートの紹介ページです。インサートについての解説からNBKで取り扱っている商品についてご紹介します。 2024年04月17日 time >
インサートの紹介ページです。インサートについての解説からNBKで取り扱っている商品についてご紹介します。
2024年04月17日 time >
ラッチとは?種類や特長について解説設計者のための機械要素部品解説 ラッチ編ページです。ラッチとは何か、使用するメリット、使用例、種類と特長など、ラッチについてわかりやすくご紹介しています。2024年04月16日 time >
設計者のための機械要素部品解説 ラッチ編ページです。ラッチとは何か、使用するメリット、使用例、種類と特長など、ラッチについてわかりやすくご紹介しています。
2024年04月16日 time >
機能向上。さらにコストダウン。カップリング(軸継手)のディスクタイプの機能が向上し、さらにコストダウンしました。XHシリーズの4つの特長をご紹介しております。従来品と比較してみてください。 2024年03月26日 time >
カップリング(軸継手)のディスクタイプの機能が向上し、さらにコストダウンしました。XHシリーズの4つの特長をご紹介しております。従来品と比較してみてください。
2024年03月26日 time >
カスタマイズNBKはお客さまのご要望に合わせたカスタマイズが可能です。ぜひ、ご相談ください。2024年03月22日 time >
NBKはお客さまのご要望に合わせたカスタマイズが可能です。ぜひ、ご相談ください。
2024年03月22日 time >
RoHS指令対応RoHS指令(RoHS2)についての説明や、当社の環境に対する取り組みについてご紹介します。2024年03月22日 time >
RoHS指令(RoHS2)についての説明や、当社の環境に対する取り組みについてご紹介します。
SiC(炭化ケイ素)ねじとは炭化ケイ素は ダイヤモンドに次いで3番目に硬い鉱石で耐熱性、耐薬品性に優れています。SiC(炭化ケイ素)ねじの使用事例や特長をわかりやすくご紹介します。2024年03月01日 time >
炭化ケイ素は ダイヤモンドに次いで3番目に硬い鉱石で耐熱性、耐薬品性に優れています。SiC(炭化ケイ素)ねじの使用事例や特長をわかりやすくご紹介します。
2024年03月01日 time >
正しい使い方 ここがポイント! クイッククランプノブ長いねじをスピーディに締めつけできるノブの使い方をご紹介します。2024年02月27日 time >
長いねじをスピーディに締めつけできるノブの使い方をご紹介します。
2024年02月27日 time >
豊富な品揃え。機械要素部品の巧みな活用法NBKの機械要素部品の事例集ページです。すばやくワークを脱着したい、クランプレバーのコストを抑えたいなど、さまざまな課題をNBKの機械要素部品が解決します。2024年02月27日 time >
NBKの機械要素部品の事例集ページです。すばやくワークを脱着したい、クランプレバーのコストを抑えたいなど、さまざまな課題をNBKの機械要素部品が解決します。
長ねじにレバーやノブをすばやく締めつけたい【作業性・メンテナンス】長いねじの締めつけに対応する、作業時間短縮に適した商品をご紹介。2024年02月27日 time >
長いねじの締めつけに対応する、作業時間短縮に適した商品をご紹介。
人手不足に対する製造業の取り組み【実践編】少子高齢化にともなう人手不足に加え、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、岐路に立たされる製造業。 この問題に、技術力で立ち向かう方法をご紹介します。2024年02月27日 time >
少子高齢化にともなう人手不足に加え、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、岐路に立たされる製造業。 この問題に、技術力で立ち向かう方法をご紹介します。
装置内部の課題を解決する【第5回】第5回は、半導体製造装置内部でご使用いただいているNBK商品を、真空・耐熱・絶縁などのさまざまな課題を解決した事例とともに紹介します! 2024年02月05日 time >
第5回は、半導体製造装置内部でご使用いただいているNBK商品を、真空・耐熱・絶縁などのさまざまな課題を解決した事例とともに紹介します!
2024年02月05日 time >
カムレバー用回り止めブラケットの使い方【作業性・メンテナンス】NBKのカムレバー用回り止めブラケットとは何か、使用するメリット、特長などをわかりやすくご紹介します。2024年01月31日 time >
NBKのカムレバー用回り止めブラケットとは何か、使用するメリット、特長などをわかりやすくご紹介します。
2024年01月31日 time >
新規保存