公開日:2026年09月01日

メンテナンス・交換によるロボット稼働停止時間を削減したい【省エネ・長寿命】

このエントリーをはてなブックマークに追加

メンテナンス不要で長期間(最大3,000万サイクル)の使用が可能な空気圧グリッパがあります

空気圧グリッパは、粉塵の侵入による摩耗で故障することがあり、交換作業やメンテナンスによるライン停止が課題となります。
NBKの空気圧グリッパは、粉塵やクーラントの侵入を防ぐ構造により長寿命を実現。
標準時はIP64、防水・防塵カバー+エアパージ時はIP67に適合し、過酷な環境でも使用可能です。
メンテナンス不要で長期間、最大3,000万サイクルの使用が可能で、交換回数とライン停止回数を削減し、生産性向上に貢献します。


issue-reduction-of-robot-downtime

おすすめ商品

空気圧グリッパ GPP5000 GPD5000

 

GPP5000-GPD5000

お問い合わせ

設計に役立つ新商品・技術情報をメルマガで毎週配信中!

課題・事例 コストダウン・省エネ・長寿命 自動化・ロボット・電動化 工作機械 食品機械 自動車製造工程 課題解決事例集 グリッパ・ロボットスタンド
このエントリーをはてなブックマークに追加