生活・文化用品/鋳物工芸品|新商品
pigrillを発売しました。
低重心鋳鉄おもりを発売しました。
ミニチュア燈籠を発売しました。
2026年07月10日
特殊ねじ |新商品
フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)を発売しました。
2026年06月30日
工場設備用部品 |新商品
クランプスタンドを発売しました。
ロックピンを発売しました。
PEEK製の樹脂ねじに新サイズを追加しました。
長穴用座金組込み六角穴付きボルト(大径平座金)を発売しました。
2026年05月26日
L型のモータブラケットを発売しました。
2026年05月01日
アルミフレームスタンドを発売しました。
Almaを発売しました。
斜め締め防止ねじを発売しました。
2026年04月01日
18リットル缶キャリー - 一斗缶用を発売しました。
緊締具を発売しました。
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
2024年06月25日
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
鋳造品の寸法公差 JIS B 0403:1995より抜粋JIS B 0403「鋳造品の寸法公差」について説明するページです。2024年11月22日 time >
JIS B 0403「鋳造品の寸法公差」について説明するページです。
2024年11月22日 time >
座金の効果とは?【第4話】みなさん座金の役割はご存じでしょうか。座面を傷つけないため?ゆるみを防止するため?もしかすると昔からの慣習で使用されている方もいるのではないでしょうか?今日は、そんな方のために、座金の役割についてネジゴンがわかりやすく解説します。2024年11月20日 time >
みなさん座金の役割はご存じでしょうか。座面を傷つけないため?ゆるみを防止するため?もしかすると昔からの慣習で使用されている方もいるのではないでしょうか?今日は、そんな方のために、座金の役割についてネジゴンがわかりやすく解説します。
2024年11月20日 time >
ねじの基準寸法を解説 有効径やピッチとは【第12話】基本の基本、設計するときに大切なねじの基準寸法。寸法を間違って設計したり発注したりすると大変なことになってしまいますよね。 用語の解説やさまざまなねじの山形の図なども交えて、ネジゴンが紹介します。2024年11月20日 time >
基本の基本、設計するときに大切なねじの基準寸法。寸法を間違って設計したり発注したりすると大変なことになってしまいますよね。 用語の解説やさまざまなねじの山形の図なども交えて、ネジゴンが紹介します。
硬さ換算表 (SAE J 417)1983年改訂SAE J 417「硬さ換算表 (Conversion Table of Hardness)」について説明するページです。2024年11月20日 time >
SAE J 417「硬さ換算表 (Conversion Table of Hardness)」について説明するページです。
キー及びキー溝 JIS B 1301:1996より抜粋JIS B 1301「キー及びキー溝(Keys and their corresponding Keyways)」について説明するページです。2024年11月20日 time >
JIS B 1301「キー及びキー溝(Keys and their corresponding Keyways)」について説明するページです。
普通公差 JIS B 0405:1991/JIS B 0419:1991より抜粋JIS B 0405/JIS B 0419「普通公差(General Tolerances)」について説明するページです。2024年11月20日 time >
JIS B 0405/JIS B 0419「普通公差(General Tolerances)」について説明するページです。
平座金 JIS B 1256:2008より抜粋JIS B 1256「平座金(Plain Washers)」について説明するページです。2024年11月12日 time >
JIS B 1256「平座金(Plain Washers)」について説明するページです。
2024年11月12日 time >
管用テーパねじ JIS B 0203:1999より抜粋JIS B 0203「管用テーパねじ(Tapear Pipe Threads)」について説明するページです。2024年11月12日 time >
JIS B 0203「管用テーパねじ(Tapear Pipe Threads)」について説明するページです。
六角ナット (ISO 4032~4036及びISO8673~8675によらない六角ナット)JIS B 1181:2014より抜粋JIS B 1181「六角ナット (ISO 4032~4036及びISO8673~8675によらない六角ナット)(Hexagon Nuts)」について説明するページです。2024年11月12日 time >
JIS B 1181「六角ナット (ISO 4032~4036及びISO8673~8675によらない六角ナット)(Hexagon Nuts)」について説明するページです。
六角穴付きボルト加工穴寸法(参考値)「六角穴付きボルト加工穴寸法(参考値)(Dimensions of Holes for Hexagon Socket Cap Screws)」について説明するページです。2024年11月12日 time >
「六角穴付きボルト加工穴寸法(参考値)(Dimensions of Holes for Hexagon Socket Cap Screws)」について説明するページです。
耐薬品ねじの耐薬品性セラミック,チタン,樹脂ニッケル,インコネルなどの「耐薬品ねじの耐薬品性(Chemical Resistance of Chemical-proof Screws)」について説明するページです。2024年10月07日 time >
セラミック,チタン,樹脂ニッケル,インコネルなどの「耐薬品ねじの耐薬品性(Chemical Resistance of Chemical-proof Screws)」について説明するページです。
2024年10月07日 time >
特殊材質ねじの特性セラミック,ニッケル,アルミ,モリブデン,インコネル,ハステロイ,りん青銅などの「特殊材質ねじの特性(Property of Special Material Screws)」について説明するページです。2024年10月07日 time >
セラミック,ニッケル,アルミ,モリブデン,インコネル,ハステロイ,りん青銅などの「特殊材質ねじの特性(Property of Special Material Screws)」について説明するページです。
チタンの特性純チタン, 64チタン, βチタンなどの「チタンの特性(Titanium Property)」について説明するページです。2024年07月02日 time >
純チタン, 64チタン, βチタンなどの「チタンの特性(Titanium Property)」について説明するページです。
2024年07月02日 time >
RoHS指令対応RoHS指令(RoHS2)についての説明や、当社の環境に対する取り組みについてご紹介します。2024年03月22日 time >
RoHS指令(RoHS2)についての説明や、当社の環境に対する取り組みについてご紹介します。
2024年03月22日 time >
塑性域締めつけと弾性域締めつけとは?ねじの締めつけ管理方法【第7話】 ねじ(ボルト)とは締めつけにより発生する軸力により物を締結することが主な役割ですが、実際の作業では軸力を直接監視することは困難なため、トルクレンチで締めつけトルクを管理し、それにより軸力を担保している方が多いと思います。しかし、ねじ(ボルト)の締めつけ管理方法はそれ以外にもあります。そして、その中にはトルクレンチによる管理より軸力のばらつきが小さいものもあります。今日はそれらをネジゴンがわかりやすく解説します。 2024年01月16日 time >
ねじ(ボルト)とは締めつけにより発生する軸力により物を締結することが主な役割ですが、実際の作業では軸力を直接監視することは困難なため、トルクレンチで締めつけトルクを管理し、それにより軸力を担保している方が多いと思います。しかし、ねじ(ボルト)の締めつけ管理方法はそれ以外にもあります。そして、その中にはトルクレンチによる管理より軸力のばらつきが小さいものもあります。今日はそれらをネジゴンがわかりやすく解説します。
2024年01月16日 time >
ねじの用語解説【第2話】ねじを扱っていると、さまざまな専門用語が出てきます。わからない言葉が出てくるたびに参考書やインターネットで調べたりして、あっという間に時間が過ぎてしまいますよね。今回は、ねじの専門用語の中でも、特によく出てくる用語をネジゴンが解説します。2024年01月09日 time >
ねじを扱っていると、さまざまな専門用語が出てきます。わからない言葉が出てくるたびに参考書やインターネットで調べたりして、あっという間に時間が過ぎてしまいますよね。今回は、ねじの専門用語の中でも、特によく出てくる用語をネジゴンが解説します。
2024年01月09日 time >
新規保存