生活・文化用品/鋳物工芸品|新商品
pigrillを発売しました。
低重心鋳鉄おもりを発売しました。
ミニチュア燈籠を発売しました。
2026年07月10日
特殊ねじ |新商品
フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)を発売しました。
2026年06月30日
工場設備用部品 |新商品
クランプスタンドを発売しました。
ロックピンを発売しました。
PEEK製の樹脂ねじに新サイズを追加しました。
長穴用座金組込み六角穴付きボルト(大径平座金)を発売しました。
2026年05月26日
L型のモータブラケットを発売しました。
2026年05月01日
アルミフレームスタンドを発売しました。
Almaを発売しました。
斜め締め防止ねじを発売しました。
2026年04月01日
18リットル缶キャリー - 一斗缶用を発売しました。
緊締具を発売しました。
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
2024年06月25日
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
鋳造品の抜けこう配 JIS B 0403:1995より抜粋JIS B 0403「鋳造品の抜けこう配」について説明するページです。 2023年08月07日 time >
JIS B 0403「鋳造品の抜けこう配」について説明するページです。
2023年08月07日 time >
ばね座金 JIS B 1251:2018より抜粋JIS B 1251「ばね座金(Spring Lock Washers)」について説明するページです。2023年08月07日 time >
JIS B 1251「ばね座金(Spring Lock Washers)」について説明するページです。
特殊表面処理ねじの特性フッ素 コーティング,二硫化モリブデンコーティングなどの「特殊表面処理ねじの特性(Property of Screws with Special Surface Treatment)」について説明するページです。 2023年08月07日 time >
フッ素 コーティング,二硫化モリブデンコーティングなどの「特殊表面処理ねじの特性(Property of Screws with Special Surface Treatment)」について説明するページです。
六角穴付き極低頭ボルト加工穴寸法(参考値)「六角穴付き極低頭ボルト加工穴寸法(参考値)(Dimensions of Holes for Hexagon Socket Cap Screwswith Special Low Profile)」について説明するページです。2023年08月07日 time >
「六角穴付き極低頭ボルト加工穴寸法(参考値)(Dimensions of Holes for Hexagon Socket Cap Screwswith Special Low Profile)」について説明するページです。
ねじの人気記事ランキングねじに関する90以上の記事の中から、よく読まれている記事をランキング形式でご紹介します。2023年07月10日 time >
ねじに関する90以上の記事の中から、よく読まれている記事をランキング形式でご紹介します。
2023年07月10日 time >
表面粗さ JIS B 0601:1970/JIS B 0601:1994より抜粋 JIS B 0601「表面粗さ」について説明するページです。2017年01月19日 time >
JIS B 0601「表面粗さ」について説明するページです。
2017年01月19日 time >
IPX7試験によるシール座金の防水性評価IPX7試験によるシール座金の防水性評価のページです。2016年04月07日 time >
IPX7試験によるシール座金の防水性評価のページです。
2016年04月07日 time >
鉄鋼SS400,SPCC,SPHC.SUJ2、FC200などの「鉄鋼(Steel)」について説明するページです。2015年01月14日 time >
SS400,SPCC,SPHC.SUJ2、FC200などの「鉄鋼(Steel)」について説明するページです。
2015年01月14日 time >
管用平行ねじ規格表 JIS B 0202:1999より抜粋JIS B 0202「管用平行ねじ(Parallel Pipe Threads)」について説明するページです。2015年01月14日 time >
JIS B 0202「管用平行ねじ(Parallel Pipe Threads)」について説明するページです。
ユニファイ並目ねじ/細目ねじ JIS B 0206:1973/JIS B 0208:1973より抜粋 JIS B 0206/JIS B 0208 「ユニファイ並目ねじ/細目ねじ(Unified Coarse Screw Threads/Unified Fine Screw Threads)」について説明するページです。2015年01月14日 time >
JIS B 0206/JIS B 0208 「ユニファイ並目ねじ/細目ねじ(Unified Coarse Screw Threads/Unified Fine Screw Threads)」について説明するページです。
主な表面処理の原理と特徴溶射,高周波焼入れ,窒化,電気めっき,化成処理,陽極 酸化などの「主な表面処理の原理と特徴(Surface Treatment)」について説明するページです。2015年01月14日 time >
溶射,高周波焼入れ,窒化,電気めっき,化成処理,陽極 酸化などの「主な表面処理の原理と特徴(Surface Treatment)」について説明するページです。
ボルト穴径及びざぐり径 JIS B 1001:1985より抜粋 JIS B 1001「ボルト穴径及びざぐり径(Diameter of Clearance Holes and Counterbores for Bolts and Screws)」について説明するページです。2015年01月14日 time >
JIS B 1001「ボルト穴径及びざぐり径(Diameter of Clearance Holes and Counterbores for Bolts and Screws)」について説明するページです。
六角穴付き止めねじ JIS B 1177:2007より抜粋JIS B 1177「六角穴付き止めねじ(Hexagon Socket Set Screws)」について説明するページです。2015年01月14日 time >
JIS B 1177「六角穴付き止めねじ(Hexagon Socket Set Screws)」について説明するページです。
炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質 JIS B 1051:2000より抜粋JIS B 1051炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質(Mechanical properties of Fasteners made of Carbon Steel and Alloy Steel)についてのページです。 2015年01月14日 time >
JIS B 1051炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質(Mechanical properties of Fasteners made of Carbon Steel and Alloy Steel)についてのページです。
寸法公差及びはめあいの方式 JIS B 0401:2016より抜粋JIS B 0401「寸法公差及びはめあいの方式(System of Limits and Fits)」について説明するページです。2015年01月13日 time >
JIS B 0401「寸法公差及びはめあいの方式(System of Limits and Fits)」について説明するページです。
2015年01月13日 time >
プラスティック・ゴムの特性ABS, FRP,ポリカーボネート,ポリプロピレン,シリコンゴム,ブチルゴムなどの 「プラスティック・ゴムの特性(Plastic and Rubber)」について説明するページです。2015年01月13日 time >
ABS, FRP,ポリカーボネート,ポリプロピレン,シリコンゴム,ブチルゴムなどの 「プラスティック・ゴムの特性(Plastic and Rubber)」について説明するページです。
新規保存