生活・文化用品/鋳物工芸品|新商品
pigrillを発売しました。
低重心鋳鉄おもりを発売しました。
ミニチュア燈籠を発売しました。
2026年07月10日
特殊ねじ |新商品
フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)を発売しました。
2026年06月30日
工場設備用部品 |新商品
クランプスタンドを発売しました。
ロックピンを発売しました。
PEEK製の樹脂ねじに新サイズを追加しました。
長穴用座金組込み六角穴付きボルト(大径平座金)を発売しました。
2026年05月26日
L型のモータブラケットを発売しました。
2026年05月01日
アルミフレームスタンドを発売しました。
Almaを発売しました。
斜め締め防止ねじを発売しました。
2026年04月01日
18リットル缶キャリー - 一斗缶用を発売しました。
緊締具を発売しました。
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
2024年06月25日
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
幾何公差表示方式 形状、姿勢、位置及び振れの公差表示方式 JIS B 0021:1998より抜粋JIS B 0021「幾何公差表示方式 形状、姿勢、位置及び振れの公差表示方式(Geometrical tolerancing)」について説明するページです。2015年01月13日 time >
JIS B 0021「幾何公差表示方式 形状、姿勢、位置及び振れの公差表示方式(Geometrical tolerancing)」について説明するページです。
2015年01月13日 time >
多く用いられるはめあいの軸の寸法許容差 JIS B 0401:2016より抜粋JIS B 0401「多く用いられるはめあいの軸の寸法許容差(Deviations of Shafts to be Used in Commonly Used Fits)」について説明するページです。2015年01月13日 time >
JIS B 0401「多く用いられるはめあいの軸の寸法許容差(Deviations of Shafts to be Used in Commonly Used Fits)」について説明するページです。
ステンレス鋼SUS304,SUS316,SUS430,SUS316L,SUS303, SUS440C, SUS403などの「ステンレス鋼(Stainless Steel)」について説明するページです。2015年01月13日 time >
SUS304,SUS316,SUS430,SUS316L,SUS303, SUS440C, SUS403などの「ステンレス鋼(Stainless Steel)」について説明するページです。
一般用メートルねじ JIS B 0205-2・4:2001/JIS B 0205 :1997(旧規格)/JIS B 0207:1982(旧規格)より抜粋JIS B 0205-2・4/JIS B 0205 (旧規格)/JIS B 0207(旧規格)「一般用メートルねじ( General Purpose Metric Screw)」について説明するページです。2015年01月13日 time >
JIS B 0205-2・4/JIS B 0205 (旧規格)/JIS B 0207(旧規格)「一般用メートルねじ( General Purpose Metric Screw)」について説明するページです。
多く用いられるはめあいの穴の寸法許容差 JIS B 0401:2016より抜粋JIS B 0401「多く用いられるはめあいの穴の寸法許容差(Deviations of Holes to be Used in Commonly Used Fits)」について説明するページです。2015年01月13日 time >
JIS B 0401「多く用いられるはめあいの穴の寸法許容差(Deviations of Holes to be Used in Commonly Used Fits)」について説明するページです。
リニアクランパ・ズィーの試験データリニアガイド・シャフトのレールを直接クランプするリニアクランパ・ズィーの試験データページ。耐久試験結果・クーラント耐久試験・剛性試験・クランプ時移動量等試験データをダウンロードいただけます。2014年03月31日 time >
リニアガイド・シャフトのレールを直接クランプするリニアクランパ・ズィーの試験データページ。耐久試験結果・クーラント耐久試験・剛性試験・クランプ時移動量等試験データをダウンロードいただけます。
2014年03月31日 time >
セラミックねじの特性セラミックねじの特性のページです。物性・耐薬品性の各数値表の他、セラミックねじの使用上の注意を掲載しております。比重、体積固有抵抗などを比較して最適な商品をお選びください。2014年03月31日 time >
セラミックねじの特性のページです。物性・耐薬品性の各数値表の他、セラミックねじの使用上の注意を掲載しております。比重、体積固有抵抗などを比較して最適な商品をお選びください。
新規保存