生活・文化用品/鋳物工芸品|新商品
pigrillを発売しました。
低重心鋳鉄おもりを発売しました。
ミニチュア燈籠を発売しました。
2026年07月10日
特殊ねじ |新商品
フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)を発売しました。
2026年06月30日
工場設備用部品 |新商品
クランプスタンドを発売しました。
ロックピンを発売しました。
PEEK製の樹脂ねじに新サイズを追加しました。
長穴用座金組込み六角穴付きボルト(大径平座金)を発売しました。
2026年05月26日
L型のモータブラケットを発売しました。
2026年05月01日
アルミフレームスタンドを発売しました。
Almaを発売しました。
斜め締め防止ねじを発売しました。
2026年04月01日
18リットル缶キャリー - 一斗缶用を発売しました。
緊締具を発売しました。
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
2024年06月25日
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
高精度プランジャで押し出し荷重を安定させたい押しねじとフランジ構造による荷重の安定制御が可能なプランジャがあります。2025年11月04日 time >
押しねじとフランジ構造による荷重の安定制御が可能なプランジャがあります。
2025年11月04日 time >
ディスプレイ取りつけ前に!考慮したい2つのポイントタブレットPCやディスプレイを、機器・装置のさまざまな場所に取りつけ可能なディスプレイ固定部品”画N固”について説明しています。取りつけにとって重要な「堅牢性」と「自在性」についてわかりやすくお伝えします。2025年10月29日 time >
タブレットPCやディスプレイを、機器・装置のさまざまな場所に取りつけ可能なディスプレイ固定部品”画N固”について説明しています。取りつけにとって重要な「堅牢性」と「自在性」についてわかりやすくお伝えします。
2025年10月29日 time >
手や工具が届かない・入らない箇所のねじの締めつけねじ保持機能がある作業性にすぐれた商品をご紹介。2025年10月29日 time >
ねじ保持機能がある作業性にすぐれた商品をご紹介。
ヒンジ(蝶番・丁番)とは?種類と特長を一挙紹介!設計者のための機械要素部品解説 ヒンジ編ページです。ヒンジとは何か、使用するメリット、使用例、種類と特長など、ヒンジについてわかりやすくご紹介しています。2025年10月29日 time >
設計者のための機械要素部品解説 ヒンジ編ページです。ヒンジとは何か、使用するメリット、使用例、種類と特長など、ヒンジについてわかりやすくご紹介しています。
DZUS®/ズース(クイックアクセスファスナ)DZUS/ズース(クイックアクセスファスナ)の紹介ページです。DZUSとは何か、DZUSの4つの特長、使用例、シリーズ、選定など、DZUSについてわかりやすくご紹介しています。2025年10月29日 time >
DZUS/ズース(クイックアクセスファスナ)の紹介ページです。DZUSとは何か、DZUSの4つの特長、使用例、シリーズ、選定など、DZUSについてわかりやすくご紹介しています。
生産現場のためのラッチ・掛け金過酷な環境にも安心して使える、専門メーカのラッチ・掛け金です。高い防塵性、強力な防振性があります。2025年10月29日 time >
過酷な環境にも安心して使える、専門メーカのラッチ・掛け金です。高い防塵性、強力な防振性があります。
比強度とは!?装置の軽量化に新しい指標【小型・軽量化】比強度についての解説からNBKで取り扱っている商品についてご紹介します。2025年10月29日 time >
比強度についての解説からNBKで取り扱っている商品についてご紹介します。
ロボットスタンド(ロボット架台)NBKのロボットスタンド(ロボット架台)の特長と、適合ロボットに関する情報をご紹介!鋳造から加工まで社内一貫生産のため、高品質なスタンドを短納期・低コストでご提供いたします。2025年10月28日 time >
NBKのロボットスタンド(ロボット架台)の特長と、適合ロボットに関する情報をご紹介!鋳造から加工まで社内一貫生産のため、高品質なスタンドを短納期・低コストでご提供いたします。
2025年10月28日 time >
クランプレバーとは?ねじの締めつけを効率化する特長や使い方を解説!設計者のための機械要素部品解説 クランプレバー編ページです。クランプレバーとは何か、使用するメリット、使用例、種類と特長など、クランプレバーについてわかりやすくご紹介しています。2025年10月28日 time >
設計者のための機械要素部品解説 クランプレバー編ページです。クランプレバーとは何か、使用するメリット、使用例、種類と特長など、クランプレバーについてわかりやすくご紹介しています。
カムレバーとは?構造や使い方などを解説設計者のための機械要素部品解説 カムレバー編ページです。カムレバーとは何か、使用するメリット、使用例、種類や特長など、カムレバーについてわかりやすくご紹介しています。2025年10月28日 time >
設計者のための機械要素部品解説 カムレバー編ページです。カムレバーとは何か、使用するメリット、使用例、種類や特長など、カムレバーについてわかりやすくご紹介しています。
自動車製造工程(アセンブリ工程)の課題を解決する自動車製造のアセンブリ工程における、自動化、サイクルタイム短縮の対応をご紹介。2025年07月29日 time >
自動車製造のアセンブリ工程における、自動化、サイクルタイム短縮の対応をご紹介。
2025年07月29日 time >
デンソーウェーブロボット対応商品デンソーウェーブロボットに対応しているNBK商品をご紹介します。2025年07月29日 time >
デンソーウェーブロボットに対応しているNBK商品をご紹介します。
三菱電機ロボット対応商品三菱電機ロボット(MELFA)に対応しているNBK商品(グリッパ、新ツールチェンジャMATCH、ロボットスタンド)をご紹介します。2025年07月29日 time >
三菱電機ロボット(MELFA)に対応しているNBK商品(グリッパ、新ツールチェンジャMATCH、ロボットスタンド)をご紹介します。
FANUCロボット対応商品FANUCロボットに対応しているNBK商品(グリッパ、新ツールチェンジャMATCH、ロボットスタンド)をご紹介します。2025年07月29日 time >
FANUCロボットに対応しているNBK商品(グリッパ、新ツールチェンジャMATCH、ロボットスタンド)をご紹介します。
ステンレス製で高圧力に耐えられるねじが欲しい【生産性・作業性向上】高圧力に耐えることができる高強度のSUS316L製のねじをご紹介。2025年07月23日 time >
高圧力に耐えることができる高強度のSUS316L製のねじをご紹介。
2025年07月23日 time >
半導体製造におけるスループット向上について【第10回】 スループット向上のための、搬送スピードの向上や、装置の小型化、メンテナンス時間の短縮に役立つ商品を紹介しています。2025年06月24日 time >
スループット向上のための、搬送スピードの向上や、装置の小型化、メンテナンス時間の短縮に役立つ商品を紹介しています。
2025年06月24日 time >
新規保存