生活・文化用品/鋳物工芸品|新商品
pigrillを発売しました。
低重心鋳鉄おもりを発売しました。
ミニチュア燈籠を発売しました。
2026年07月10日
特殊ねじ |新商品
フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)を発売しました。
2026年06月30日
工場設備用部品 |新商品
クランプスタンドを発売しました。
ロックピンを発売しました。
PEEK製の樹脂ねじに新サイズを追加しました。
長穴用座金組込み六角穴付きボルト(大径平座金)を発売しました。
2026年05月26日
L型のモータブラケットを発売しました。
2026年05月01日
アルミフレームスタンドを発売しました。
Almaを発売しました。
斜め締め防止ねじを発売しました。
2026年04月01日
18リットル缶キャリー - 一斗缶用を発売しました。
緊締具を発売しました。
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
2024年06月25日
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
装置や機械の扉を誤って開けたときの安全対策をしたい扉やカバーの開閉検出ができるヒンジをご紹介します。2023年07月21日 time >
扉やカバーの開閉検出ができるヒンジをご紹介します。
2023年07月21日 time >
工作機械(旋盤・複合加工機)の課題を解決する旋盤・複合加工機の設計に重要な、精度向上や緊急時の対策などをご紹介。2023年07月21日 time >
旋盤・複合加工機の設計に重要な、精度向上や緊急時の対策などをご紹介。
エア漏れによって埃が舞う状況を回避したい【食品】重量ワークを搬送する食品生産現場でも使用可能な電動グリッパをご紹介します。2023年07月21日 time >
重量ワークを搬送する食品生産現場でも使用可能な電動グリッパをご紹介します。
カーボンニュートラル実現に向けた製造業の取り組み【実践編】2020年に発表された「2050年カーボンニュートラル宣言」以来、盛んに耳にするようになった「カーボンニュートラル」。 脱炭素社会の実現を目指して、実際に製造業に求められることは? 製造業が置かれた立ち位置から、具体的な対策までをご紹介します。2023年07月18日 time >
2020年に発表された「2050年カーボンニュートラル宣言」以来、盛んに耳にするようになった「カーボンニュートラル」。 脱炭素社会の実現を目指して、実際に製造業に求められることは? 製造業が置かれた立ち位置から、具体的な対策までをご紹介します。
2023年07月18日 time >
【製造業】HACCPとは?今からできる対策4選2021年、ついに導入・運用が義務化されたHACCP。 食品製造業はもちろん、学校や病院まで含んだ幅広い事業者を対象に従来の方法とは大きく違う対処が求められます。 ここではHACCPの基本的な考え方から、効果的な対策までをご紹介します。2023年07月18日 time >
2021年、ついに導入・運用が義務化されたHACCP。 食品製造業はもちろん、学校や病院まで含んだ幅広い事業者を対象に従来の方法とは大きく違う対処が求められます。 ここではHACCPの基本的な考え方から、効果的な対策までをご紹介します。
小さなサイズのねじが欲しい【小型・軽量化】バリエーションが豊富な微細ねじ・精密ねじをご紹介。2023年03月28日 time >
バリエーションが豊富な微細ねじ・精密ねじをご紹介。
2023年03月28日 time >
加工面を把持する際に傷がつく【自動車業界】【シャフト搬送】爪がゴム素材のグリッパをご紹介します。 柔らかい爪を使用し、ワークが傷つくことを防止できます。2023年02月15日 time >
爪がゴム素材のグリッパをご紹介します。 柔らかい爪を使用し、ワークが傷つくことを防止できます。
2023年02月15日 time >
移動式台車の軽量化のためエアコンプレッサをなくしたい【工作機械】【移動式台車】空気圧並みの高把持力かつ高IP な電動グリッパをご紹介します。 空気圧タイプに匹敵する高把持力を備えた電動グリッパがあります。2023年02月15日 time >
空気圧並みの高把持力かつ高IP な電動グリッパをご紹介します。 空気圧タイプに匹敵する高把持力を備えた電動グリッパがあります。
工作機械内に組み込める小型グリッパが欲しい【工作機械】【装置内でのワーク把持】小型で高IPかつ長寿命を全て満たすグリッパをご紹介します。 把持力をそのままにグリッパを小型化・軽量化できるため、稼動時の動力負荷を低減します。2023年02月15日 time >
小型で高IPかつ長寿命を全て満たすグリッパをご紹介します。 把持力をそのままにグリッパを小型化・軽量化できるため、稼動時の動力負荷を低減します。
1台のグリッパでワーク毎に把持力を微調整して把持したい【半導体】【マグネット供給】ワーク毎に把持力を1%単位で微調整できる電動をご紹介します。 把持力を細かく調整できる電動グリッパがあります。2023年02月15日 time >
ワーク毎に把持力を1%単位で微調整できる電動をご紹介します。 把持力を細かく調整できる電動グリッパがあります。
エア漏れによって埃が舞う状況を回避したい【医療】【ケーサーライン】高把持力・高剛性な電動グリッパをご紹介します。 大きく重いワークの搬送とエア漏れ対策を両立することができます。2023年02月15日 time >
高把持力・高剛性な電動グリッパをご紹介します。 大きく重いワークの搬送とエア漏れ対策を両立することができます。
ケーブル断線でグリッパ交換が多発するお客さまが多い【Sler】【ばら積みピッキング】ロボットアームからグリッパへケーブルの絡まりや断線を防止できる部品をご紹介します。2023年02月15日 time >
ロボットアームからグリッパへケーブルの絡まりや断線を防止できる部品をご紹介します。
重量ワークと軽量ワークを1つのグリッパで把持したい【自動車業界】【モータ組み立て】把持力の調整範囲が広い電動グリッパをご紹介します。その強さは空気圧と同等レベルに達します。2023年02月14日 time >
把持力の調整範囲が広い電動グリッパをご紹介します。その強さは空気圧と同等レベルに達します。
2023年02月14日 time >
エアコンプレッサの故障やエア漏れでチョコ停が多発【自動車業界】【ギア部品研磨】重量ワークを把持できる、 高把持力な電動グリッパをご紹介します。 これまで爪の大きさや把持力不足などによってできなかったアプリケーションが、NBKの電動グリッパで実現可能です。2023年02月14日 time >
重量ワークを把持できる、 高把持力な電動グリッパをご紹介します。 これまで爪の大きさや把持力不足などによってできなかったアプリケーションが、NBKの電動グリッパで実現可能です。
重量ワークのばら積みピッキングを自動化したい【自動車業界】【サスペンションアーム】【コンロッド搬送】重量ワークも把持可能な、 高把持力な電動グリッパをご紹介します。 把持力の調整や、複数のワーク把持位置の設定ができるため、1台のグリッパで複数種類(サイズ・質量等)のワークを把持できます。2023年02月14日 time >
重量ワークも把持可能な、 高把持力な電動グリッパをご紹介します。 把持力の調整や、複数のワーク把持位置の設定ができるため、1台のグリッパで複数種類(サイズ・質量等)のワークを把持できます。
次工程に規格外のワークを流したくない【自動車業界】【サスペンション組み立て】IO-Link 対応の電動グリッパをご紹介します。 上位の制御システムからグリッパまで双方向での通信が可能となる、IO-Link対応商品があります。2023年02月14日 time >
IO-Link 対応の電動グリッパをご紹介します。 上位の制御システムからグリッパまで双方向での通信が可能となる、IO-Link対応商品があります。
新規保存