生活・文化用品/鋳物工芸品|新商品
pigrillを発売しました。
低重心鋳鉄おもりを発売しました。
ミニチュア燈籠を発売しました。
2026年07月10日
特殊ねじ |新商品
フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)を発売しました。
2026年06月30日
工場設備用部品 |新商品
クランプスタンドを発売しました。
ロックピンを発売しました。
PEEK製の樹脂ねじに新サイズを追加しました。
長穴用座金組込み六角穴付きボルト(大径平座金)を発売しました。
2026年05月26日
L型のモータブラケットを発売しました。
2026年05月01日
アルミフレームスタンドを発売しました。
Almaを発売しました。
斜め締め防止ねじを発売しました。
2026年04月01日
18リットル缶キャリー - 一斗缶用を発売しました。
緊締具を発売しました。
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
プランジャーの種類、特長、用途を設計者向けに解説設計者のための機械要素部品解説 プランジャー編ページです。プランジャーとは、ワークを位置決め・固定するための機械要素部品です。使用するメリット、使用例、種類と特長など、プランジャーについてわかりやすくご紹介しています。2025年02月03日 time >
設計者のための機械要素部品解説 プランジャー編ページです。プランジャーとは、ワークを位置決め・固定するための機械要素部品です。使用するメリット、使用例、種類と特長など、プランジャーについてわかりやすくご紹介しています。
2025年02月03日 time >
クリーン洗浄・クリーン梱包サービス商品表面の不純物やゴミを除去したいという方へ ご希望の商品をクリーン洗浄ののちクリーン梱包します。 2025年01月30日 time >
商品表面の不純物やゴミを除去したいという方へ ご希望の商品をクリーン洗浄ののちクリーン梱包します。
2025年01月30日 time >
SUH660とはSUH660とはオーステナイト系耐熱鋼です。⾼い⾼温強度を持っており、700℃までの環境において、使⽤されます。2025年01月28日 time >
SUH660とはオーステナイト系耐熱鋼です。⾼い⾼温強度を持っており、700℃までの環境において、使⽤されます。
2025年01月28日 time >
ねじの課題解決のヒントお客さまのお困りごと・課題から、解決のヒント(事例・商品・サービス)を探せます。 ねじの専門メーカのNBKから最適な商品・サービスをご案内します。 2025年01月28日 time >
お客さまのお困りごと・課題から、解決のヒント(事例・商品・サービス)を探せます。 ねじの専門メーカのNBKから最適な商品・サービスをご案内します。
ねじカットサービス標準品に無い長さのねじが欲しいという方へ ねじをお好みの長さに1mm単位でカットできます。 2025年01月27日 time >
標準品に無い長さのねじが欲しいという方へ ねじをお好みの長さに1mm単位でカットできます。
2025年01月27日 time >
”かじり”について考える【第1話】ねじがかじってはずせなくなって大変な思いをした方は少なくないと思います。ねじは、なぜかじるのか?どうすればかじりを防ぐことができるのか?そもそもかじりって何?ネジゴンが、わかりやすく解説します。2024年12月10日 time >
ねじがかじってはずせなくなって大変な思いをした方は少なくないと思います。ねじは、なぜかじるのか?どうすればかじりを防ぐことができるのか?そもそもかじりって何?ネジゴンが、わかりやすく解説します。
2024年12月10日 time >
「応力腐食割れ」の3要素 原因と対策を紹介【第10話】発見しにくく、トラブルの中でも発生が多い「応力腐食割れ」についてのおはなし。発生する原因や仕組み、対策、応力腐食割れに強いねじなど、ネジゴンが紹介します。 2024年12月10日 time >
発見しにくく、トラブルの中でも発生が多い「応力腐食割れ」についてのおはなし。発生する原因や仕組み、対策、応力腐食割れに強いねじなど、ネジゴンが紹介します。
SEMI規格とは【第8回】SEMI規格について解説しています! NBKにはSEMI規格準拠商品があり、用途にあわせてご選定いただけます。 2024年12月10日 time >
SEMI規格について解説しています! NBKにはSEMI規格準拠商品があり、用途にあわせてご選定いただけます。
お見積り・お問い合わせお見積り・お問い合わせ内容をフォームにご記入の上、送信してください。2024年12月05日 time >
お見積り・お問い合わせ内容をフォームにご記入の上、送信してください。
2024年12月05日 time >
大型パネルなどの累積ピッチずれにより締結が難しい箇所にねじを締結したい装置の大型パネル(扉)に関する課題を特殊加工したねじで解決した事例を解説します。2024年12月05日 time >
装置の大型パネル(扉)に関する課題を特殊加工したねじで解決した事例を解説します。
錆の原因「異種金属接触腐食」の原因と対策方法を解説【第13話】腐食しにくいと思っていたアルミから突然錆が発生してびっくり!という経験はないかな? そうなると、腐食による強度低下が原因で、破断の心配が出てきちゃうよね。 これは「異種金属接触腐食」と呼ばれる現象なんだ。今日はその原理や解決策について解説するよ。 2024年12月03日 time >
2024年12月03日 time >
薄板固定時に板とねじの間にすきまが発生する「薄板を固定するときに、ねじが最後まで締めつけられない」とお困りではありませんか? NBKの薄板固定用の六角穴付き極低頭ボルトがそんなお悩みを解決します。2024年12月02日 time >
「薄板を固定するときに、ねじが最後まで締めつけられない」とお困りではありませんか? NBKの薄板固定用の六角穴付き極低頭ボルトがそんなお悩みを解決します。
2024年12月02日 time >
国際単位系(SI)JIS Z 8000-1「国際単位系(SI)(International System of Units)」について説明するページです。2024年11月22日 time >
JIS Z 8000-1「国際単位系(SI)(International System of Units)」について説明するページです。
2024年11月22日 time >
単位記号・体積の求め方「単位記号・体積の求め方(Unit Symbol and Volume Calculation)」について説明するページです。2024年11月22日 time >
「単位記号・体積の求め方(Unit Symbol and Volume Calculation)」について説明するページです。
慣性モーメント GD2慣性モーメント「GD2」について説明するページです。2024年11月22日 time >
慣性モーメント「GD2」について説明するページです。
正しい使い方 ここがポイント! ボールプランジャスライドする機構の位置決めに最適なプランジャの使い方をご紹介します。2024年11月22日 time >
スライドする機構の位置決めに最適なプランジャの使い方をご紹介します。
新規保存