生活・文化用品/鋳物工芸品|新商品
pigrillを発売しました。
低重心鋳鉄おもりを発売しました。
ミニチュア燈籠を発売しました。
2026年07月10日
特殊ねじ |新商品
フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)を発売しました。
2026年06月30日
工場設備用部品 |新商品
クランプスタンドを発売しました。
ロックピンを発売しました。
PEEK製の樹脂ねじに新サイズを追加しました。
長穴用座金組込み六角穴付きボルト(大径平座金)を発売しました。
2026年05月26日
L型のモータブラケットを発売しました。
2026年05月01日
アルミフレームスタンドを発売しました。
Almaを発売しました。
斜め締め防止ねじを発売しました。
2026年04月01日
18リットル缶キャリー - 一斗缶用を発売しました。
緊締具を発売しました。
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
断面の断面二次モーメント、断面係数、回転半径その他「断面の断面二次モーメント、断面係数、回転半径その他(Cross Section's Area Second Moment, Section Modulus, Rotation Radius)」について説明するページです。2024年11月22日 time >
「断面の断面二次モーメント、断面係数、回転半径その他(Cross Section's Area Second Moment, Section Modulus, Rotation Radius)」について説明するページです。
2024年11月22日 time >
アルミニウム合金A5052,A2017, A6063, A7075などの「アルミニウム合金(Aluminum Alloy)」について説明するページです。2024年11月22日 time >
A5052,A2017, A6063, A7075などの「アルミニウム合金(Aluminum Alloy)」について説明するページです。
材料規格対比表「材料規格対比表(Comparison table of material)」について説明するページです。2024年11月22日 time >
「材料規格対比表(Comparison table of material)」について説明するページです。
鋳造品の寸法公差 JIS B 0403:1995より抜粋JIS B 0403「鋳造品の寸法公差」について説明するページです。2024年11月22日 time >
JIS B 0403「鋳造品の寸法公差」について説明するページです。
座金の効果とは?【第4話】みなさん座金の役割はご存じでしょうか。座面を傷つけないため?ゆるみを防止するため?もしかすると昔からの慣習で使用されている方もいるのではないでしょうか?今日は、そんな方のために、座金の役割についてネジゴンがわかりやすく解説します。2024年11月20日 time >
みなさん座金の役割はご存じでしょうか。座面を傷つけないため?ゆるみを防止するため?もしかすると昔からの慣習で使用されている方もいるのではないでしょうか?今日は、そんな方のために、座金の役割についてネジゴンがわかりやすく解説します。
2024年11月20日 time >
ねじの基準寸法を解説 有効径やピッチとは【第12話】基本の基本、設計するときに大切なねじの基準寸法。寸法を間違って設計したり発注したりすると大変なことになってしまいますよね。 用語の解説やさまざまなねじの山形の図なども交えて、ネジゴンが紹介します。2024年11月20日 time >
基本の基本、設計するときに大切なねじの基準寸法。寸法を間違って設計したり発注したりすると大変なことになってしまいますよね。 用語の解説やさまざまなねじの山形の図なども交えて、ネジゴンが紹介します。
硬さ換算表 (SAE J 417)1983年改訂SAE J 417「硬さ換算表 (Conversion Table of Hardness)」について説明するページです。2024年11月20日 time >
SAE J 417「硬さ換算表 (Conversion Table of Hardness)」について説明するページです。
キー及びキー溝 JIS B 1301:1996より抜粋JIS B 1301「キー及びキー溝(Keys and their corresponding Keyways)」について説明するページです。2024年11月20日 time >
JIS B 1301「キー及びキー溝(Keys and their corresponding Keyways)」について説明するページです。
普通公差 JIS B 0405:1991/JIS B 0419:1991より抜粋JIS B 0405/JIS B 0419「普通公差(General Tolerances)」について説明するページです。2024年11月20日 time >
JIS B 0405/JIS B 0419「普通公差(General Tolerances)」について説明するページです。
平座金 JIS B 1256:2008より抜粋JIS B 1256「平座金(Plain Washers)」について説明するページです。2024年11月12日 time >
JIS B 1256「平座金(Plain Washers)」について説明するページです。
2024年11月12日 time >
管用テーパねじ JIS B 0203:1999より抜粋JIS B 0203「管用テーパねじ(Tapear Pipe Threads)」について説明するページです。2024年11月12日 time >
JIS B 0203「管用テーパねじ(Tapear Pipe Threads)」について説明するページです。
六角ナット (ISO 4032~4036及びISO8673~8675によらない六角ナット)JIS B 1181:2014より抜粋JIS B 1181「六角ナット (ISO 4032~4036及びISO8673~8675によらない六角ナット)(Hexagon Nuts)」について説明するページです。2024年11月12日 time >
JIS B 1181「六角ナット (ISO 4032~4036及びISO8673~8675によらない六角ナット)(Hexagon Nuts)」について説明するページです。
六角穴付きボルト加工穴寸法(参考値)「六角穴付きボルト加工穴寸法(参考値)(Dimensions of Holes for Hexagon Socket Cap Screws)」について説明するページです。2024年11月12日 time >
「六角穴付きボルト加工穴寸法(参考値)(Dimensions of Holes for Hexagon Socket Cap Screws)」について説明するページです。
インチねじ(ユニファイねじ)とは?規格表や呼び方を紹介! 各寸法の単位がインチで作られた「インチねじ」もしくは「ユニファイねじ」と呼ばれるねじについて、種類、寸法、ラインアップなどを紹介します。 2024年11月06日 time >
各寸法の単位がインチで作られた「インチねじ」もしくは「ユニファイねじ」と呼ばれるねじについて、種類、寸法、ラインアップなどを紹介します。
2024年11月06日 time >
食品機械へのレバー破片の混入を防ぎたい金属検知に反応する樹脂製レバーのご紹介です。2024年11月05日 time >
金属検知に反応する樹脂製レバーのご紹介です。
2024年11月05日 time >
おすすめ商品NBKのいちおし商品、おすすめ商品のご紹介です。2024年10月11日 time >
NBKのいちおし商品、おすすめ商品のご紹介です。
2024年10月11日 time >
新規保存